详情页
首页>资料大全>企业资讯
年底盗窃多发 智能家居助防御系统智能化
中国安防展览网    发表于   2012-12-21

目前,国内多数家庭并没有安装防盗报警装置,这样歹徒一旦撬开防盗门就能轻易地行窃。据警方透露,目前仅有不到10%的家庭安装了防盗报警器,而但由于年久失修,维护不当,多数报警器常常发生误报和漏报,让人失望。智能化家庭安防应运而生,智能化自动化给家庭防盗带来极大便利。

多数家庭普遍缺少安全意识

据了解,在年终阶段,各种盗窃案件处在发案高峰期,惹得居民头痛不已。通常警方也会在年底加大打击力度,增加警力巡逻和破案,以震慑入室盗窃犯罪。目前,入室盗窃案件呈现逐年高发态势,涉案数量增多,金额变大,尤其有向高档社区蔓延的趋势。而且随着科技进步,歹徒作案的手法日益翻新,许多所谓高性能的锁具能被轻易攻破,典型的有,山东、安徽等地多次发生过团伙入室盗窃案件,歹徒凭借从网上购买的一张锡纸就能轻松攻破防盗门锁,所用时间不到20秒,实在让人震惊。

然而,广大家庭安防意识薄弱和防盗报警手段的落后,也给不法分子带来了可趁之机。据警方一份调查显示,只有不到10%的家庭安装了防盗报警器械。多数家庭认为防盗的重心只要安装一扇结实的防盗门就行了。但是,现在防盗门锁非常容易被攻破,江苏、浙江等地多次发生过一把钥匙能开好几个防盗门的事件。

门窗是安防薄弱环节

一位资深包装工长表示,门窗是薄弱环节,提醒业主特别注意。对于目前市面上常见的防盗措施,他说:“多数都集中在门窗上。”楼层矮的住户一定要为窗户安装护栏,有些业主会选择在护栏上留一个小门,安装一把锁,以方便窗体清洁或护栏拆卸时用。这种情况下,应保护好护栏的配锁,防止小偷从锁下手,破门而入。

而门则有几种不同的防盗方案可供选择。可以选择特制防盗门,这种门都配备密码锁或者指纹锁,在用钥匙之前,必须用密码或者指纹先一步进行确认识别,才能用钥匙开门。这种配有密码锁或指纹锁的防盗门都是特制的,密码器和指纹器不是后安装,而是与门体一起。因此专家提醒,防盗问题要提前打算,才能在选购时游刃有余,确定安装普通门还是特制门。

智能防盗更省心

除了自己想办法为家庭做防盗准备,目前很多小区都配备了远红外监控,这种高技术更能够有效防止室内盗窃。所谓远红外监控是指,在门口、窗户附近安装这种装置,它能够在门窗区域发射远红外线,一旦有人触碰到这些远红外线,机器自动报警。通过无线接收,即便主人远在别的城市,也能够收到报警提示,做到有效防盗。

像上面所提到的远红外监控,其实是智能家居的一部分。提到智能家居,我们都会联想到高科技、高价钱。的确,一整套高配备的智能家居确实需要一笔不小的金额,但如果我们选择性价比较高的智能配套,可能不需要花上太多的钱。业内人士表示,如果是一个100平方米的房子,并且在材料上要求不太高,或者用塑料外壳也能够接受,那么粗略计算,一万元就够了。

一套完整的智能家居包含楼宇可视对讲、远红外防盗、家庭环境模拟等几部分,而在操作板材料的选择上也有好坏之分。如果要完整的装一套,并且使用较好的材料,可能需要一笔不小的花费。但对于普通家庭来讲,一个远红外防盗装置和一个家庭环境模拟装置即可,也无需选择昂贵的材料。因此,像这样省心的防盗措施不失为一种更好的办法。

智能家居构建立体防御系统打击盗窃

安防专家中科院自动化研究所研究员陈龙表示,目前普通家庭的安全防范手段比较单一,除了防盗门,有的在窗户上安装个防盗网,但总体来说,思路僵化,手段单一,没有用高科技为家庭构建立体防御体系,多元防御,阻止盗窃案件发生。

比如,物联网企业南京物联传感推出的无线智能家居,构建了以多个 传感器 为核心、视频监控为后盾的立体防护体系。大门上配备了云智能锁,只要有人撬弄锁具,就会立即向主人手机发出报警信号,便于主人通知警方或社区保安,赶赴家中及时阻止案件发生。为了交叉防御,门和窗都配备了门磁和窗磁传感器,防御来自这两个方向的非法闯入。而家中的贵重物品存放在物联网保险柜,这种保险柜除了具有存储功能,还在遭遇非法触碰向主人手机报警。

智能家居不但能防盗,还具有防火功能,当屋内一氧化碳气体超过一定数值,传感器也会发出报警信号,并自动切断煤气阀门,打开通风系统。由于智能家居在家庭安全防范上构筑了多重防盗网,能够有效地打击犯罪,阻止案件发生,受到了消费者的欢迎。

标签: 传感器 ICKEY代购网 ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购