详情页
首页>资料大全>企业资讯
第十三届高交会电子展揭示电子产业革命
电子工程世界    发表于   2011-11-17

第十三届高交会电子展(ELEXCON2011)在深圳会展中心2号馆正式拉开帷幕,本届高交会电子展以“与ELEXCON一起把握中国下一个热点市场!”为主题,展出面积共达15000平方米,聚集了国内外近三百家顶尖企业共同参与,展示各种新型元器件、材料、设备及其技术与方案。据统筹组织机构创意时代介绍,除了传统的技术与产品,今年展会中涌现出更多针对智能终端、物联网、云计算、节能环保等热点市场的产品与方案。同期举办的ELEXCON市场大会还请到了中国国际经济交流中心智能能源研究组组长武建东、高盛证券亚洲科技产业研究主管金文衡、IDC大中华区总裁郭昕、IHS iSuppli 中国区研究总监王阳等重量级嘉宾,就智能能源、智能终端、云计算、物联网等热点市场进行分析与展望。 

元器件厂商巨头齐亮相,智能终端新技术争奇斗艳 

高交会电子展的看点之一,就是强大的电子元器件厂商阵容。在现场可以看到,除了罗姆、村田制作所、TDK、太阳诱电、松下电工、基美、欧姆龙、东光、宇阳、顺络等国内外电子元器件巨头继续高规格亮相外,本届高交会电子展还迎来如尼吉康、大毅等首次出席的厂商,为活动带来了更多新产品及先进技术。 

当电子产品越来越便携化,对电池效率和性能的要求也越来越高,村田展出内阻仅为数mΩ、外形尺寸小且封装体积非常薄的低内阻电双层蓄电装置,满足了电子设备对电池多样化的需求。据在场工作人员介绍:“通过实现电极构造等电化学系统的优化设计,此次新开发的电双层蓄电装置的工作温度范围非常宽,并能够根据供电对象的要求,灵活地进行从低功率至大功率为止的充放电。同时,电双层蓄电装置还可被作为辅助电源。”该产品适用于智能手机、平板电脑、数码相机等便携电子设备。此外,往年备受关注的村田顽童与“女友”村田婉童再度夺人眼球,在每一届高交会电子展中,他们都以超前技术带给与会者惊喜。本次展会,村田顽童及婉童除了表演走平衡木和骑自行车等“特技”以外,还增加了走上下坡道的新动作。 

太阳诱电展出的EOMIN,则克服了以前不可能在智能手机和平板电脑等移动设备内置GaAs天线开关安装高频电路的难题,为具有通信功能的移动设备实现高品质通话和高速无线通信。EOMIN的通孔和铜布线微细化至原来的1/2左右,实现了部件安装的高精度化和铜镀接合的高可靠性。由此,实现了模块的小型、薄型化和高密度化。 

欧达可展出的热插拔微小型SIM卡座也受到了众多参观者的青睐。这款产品能够在终端设备开机的状态下插入或拔出SIM卡,整机商可根据自主方案设计实现外观一致性,并解决了整机商为配合插卡制造成本过高的问题。 

物联网时代来临,智能家居改变人类生活方式 

除了以上针对消费类电子的新产品之外,松下电工展出的红外线距阵传感器Grid-EYE则主要针对智能家居领域,该产品意在取代线型红外线传感器。线型传感器需要范围较广的测量空间,只能通过物理移动来获取测量空间。而Grid-EYE传感器不但是二维型,视角也达到60度左右,在一定的范围内无需移动传感器。 

触摸屏改变了人与终端设备的互动模式,而“手势运动识别”将为人机交互方式带来又一场革命。在高交会电子展同期举办的“MCU!MCU!2011”高峰论坛上,TCL集团工业研究院副总工程师朱昌昌也发表了对智能家居的一些构想,并介绍了有关智能电视的技术与发展特点。他认为智能电视一方面要具备网络电视的功能,另一方面还可以通过应用程序商店实现电视功能的可扩展性,同时可以尝试实现新的商业模式。在人机交互方面,未来可能会由语音或者手势来操作。 

在本次展会中,不少企业已展出了手势运动识别技术方案,深圳金领导便是其中一家。在金领导的展位中,众多与会者亲身体验了用手势指挥电脑及电视播放、暂停以及频道切换等操作。据在场工作人员介绍,该技术采用2.4GHz无线射频和基于复合MEMS传感器的多功能控制方案,采用该方案的终端产品可360度、10米范围内在空中实现随心所欲的自由定位操作,是一种简单易用的基于手势自由空间移动的定位和控制系统。方案可广泛应用于演示控制器、数字电视/机顶盒遥控器、客厅电脑遥控器、空中鼠标及体感游戏控制器等领域。 

汽车电子技术备受青睐,电动汽车产业仍为焦点 

全球变暖已成为了世界瞩目的焦点,全球都在致力于低碳环保的环境建设中。在汽车领域,电动汽车产业的发展也在为日益恶化的环境问题做出贡献。尼吉康展出了“电动汽车用超小型快速充电器”,与以往的产品相比,该产品的设置空间减小了一半,重量上也减小到大约1/3。据工作人员介绍,该产品是CHAdeMO规格认定产品中全球小,轻的超小型快速充电器。 

针对汽车电子领域,罗姆在本次展会中展示了号称“汽车黑匣子”的汽车行驶记录仪以及汽车导航、车载监控器、数字TV调谐器、后排座椅娱乐系统等产品解决方案。据了解,罗姆在已有的霍尔传感技术、温度传感以及光传感等技术基础上,正在通过结合Kionix的加速度传感器技术,强化向运动传感器方面的机会。 

LED技术逐步成熟,向更多应用领域扩展 

近年来,LED技术不仅成为了业界所关注的热点,国家政府也出台了各种优惠措施给予扶持,使LED产业逐步成长起来。随着LED的成本与节能型、荧光灯成本差距逐步缩小,LED已被看作是代替传统照明的技术,并开始在汽车、商业、工业等更多领域放出光明。 

在本届高交会电子展中,也可以看出LED向更多应用市场扩展的趋势,包括大毅、灿瑞、灿升、塑镕、乾坤等LED产业链各级厂商展示了不同领域中针对LED的专用电容、驱动IC、以及封装材料与工艺等。其中,有不少本土厂商亮相与国际大牌同台竞艳,一方面体现了中国LED市场已成兵家必争之地,另一方面也足以见证本土厂商在LED行业中发展的强劲势头。除了相关展示,创意时代特别邀请了来自香港科技大学的李世玮教授,在ELEXCON大师讲堂中为大家传授高功率LED封装技术,为国产LED向更高层次发展提供帮助。 

数字工厂解决方案揭示工业新革命 

在科技发展的道路上,电子元器件一直与材料、设备技术相辅相成。有了更好的材料和设备支撑,制造企业才可能使用到技术的电子元器件,终促进整体生产力的提升。在高交会电子展上,除了强大的元器件展示,电子材料与组装设备也是重点展示内容。日东电工、美信电子、元相科技、德邦电子、上海洛邦等材料商展出了针对消费类、汽车、工业以及通信设备等电子领域的专用材料,包括喷码机、导热胶带、胶粘剂、防静电贴模及散热辅件等。如日东电工展出的无基材透明双面粘合薄片,该产品具有微米级厚度,光线穿透率超过92%,可以协助终端企业更简单的提升显示亮度。 

设备方面,包括工业机器人、机器手、IPC、点胶设备、SMT、线束加工、仪器仪表等设备的展出揭示着未来更加自动化、智能化的生产趋势。随着电子产业竞争越发激烈,如何缩短产品从研发到生产的时间成为了电子厂商亟需解决的问题,为了解决这个问题,很多企业已经开始采用数字化工厂的解决方案。本次高交会电子展众多设备展商,展示了先进且全面的数字化生产解决方案,帮助生产企业实现数字化生产,从而提高生产效率。 

高交会电子展除了提供产品展示与交易的平台以外,同期举办的“国际被动元件技术与发展论坛”、“中国手机制造技术论坛”、“MCU!MCU!2011”、“ELEXCON市场大会”以及“ELEXCON大师讲堂”等多场高峰论坛则为电子行业的从业者提供了学习和交流的渠道,无论是业内高管还是电子工程师,都能够在各领域的会议中受益。 

关于高交会电子展 

中国国际高新技术成果交易会电子展ELEXCON(简称:高交会电子展)是中国科技展——高交会的重要组成部分,由创意时代统筹组织。以其专业性和国际性成为高交会独具特色的专业展,同时被誉为中国热门的“电子元器件、材料与组装展”。第十三届高交会电子展展示范围包括电子元器件、电子材料、线路板、制造设备、测试认证服务等内容。同期将推出MCU与嵌入式、手机制造、被动元件、市场大会、大师讲堂等热门主题的系列活动。

 

标签: 第十三届 高交会 电子展 Mouser代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY IC代购