详情页
首页>资料大全>企业资讯
收购MIPS为IMG开启CPU+GPU时代大门
21ic    发表于   2012-12-21

21ic讯 经过IMG与Ceva激烈的竞购后,MIPS收购案终于尘埃落定,CPU芯片供应商Imagination Technologies(IMG)日前宣布,以1亿美元成功收购MIPS的所有经营业务,还包括160名工程师和82项核心专利。同时,IMG还获得 Allied Security Trust (AST)所收购的498项专利的无限制免费使用权。

MIPS是精简指令集和64位处理器核心的开拓者, 其64位多核是世界上个商用64位 CPU ,处理器授权产品涉及蓝光播放器、数字电视机、游戏机如PS2等硬件设备中。

MIPS 580项专利划分

MG购入的82项专利是MIPS架构的核心部分,设计MIPS兼容的CPU需要;另外498项是通用的CPU设计相关专利,以3.5亿美金卖给其中 ARM将出资1.675亿美元。AST成员包括Intel, IBM, Cisco, Sun, Verizon, HP, Ericsson, ARM, Google, HP, Motorola等21家企业。

并且,由于所有专利的授权和许可权利都保留了,MIPS以前的授权客户如君正、龙芯等将不受任何影响。

IMG CPU+GPU新格局

IMG CEO Hossein Yassaie表示,收购MIPS有助于IMG进一步朝MIPS架构前进,加强CPU 核心技术以提高竞争力,同时保住来自目前与未来MIPS核心授权者的权利金。一旦IMG与MIPS的交易完成,MIPS的权利金就会转至IMG手中,并非 AST。针对那些打算取得MIPS技术授权的客户,Yassaie则表示他们的联系窗口将会是MIPS,而非ARM所率领的投资联盟;该联盟所收购的 498项MIPS专利只是提供其成员一般性的专利保护,并不能让他们取得MIPS架构的特定组成部分。

完成收购以后的IMG将有实力与ARM抗衡。目前ARM致力于推广其整合CPU与GPU的解决方案,而CPU+GPU成为未来处理器发展趋 势已逐渐明朗,有很大的发展空间。IMG在GPU领域具有绝对优势,融合MIPS CPU 核心技术后形成强强联手的CPU+GPU局面,与ARM MALI分庭抗礼。

MIPS收购对本土企业是福是祸?

MIPS被拆分收购,对于国内IC公司会有什么样的影响,是打击还是机会?

龙芯中科总裁胡伟武:两家世界排名前五的IP企业抱团发展,技术上对于MIPS架构的持续发展有好处。另外,此次收购保持了MIPS公司原有的授权模式,商务上对龙芯至少没有不利影响。龙芯中科曾经担心MIPS被芯片公司收购,现在看来这个担心可以消除了。

君正 集成电路 公司的一位人士认为:MIPS被Imagination收购或许是件好事,Imagination在GPU IP领域市场占有率,随着GPU对移动处理器芯片的重要性越来越高,凭借Imagination在移动领域的影响力,可以促进MIPS移动生态系统的 发展。

标签: 集成电路 Digkey搜索 Mouser搜索 Digkey型号搜索 Mouser型号搜索 电子元器件