详情页
首页>资料大全>企业资讯
Multitest宣布其设备全面支持MEMS振荡器
中国电子网    发表于   2012-12-21

MEMS振荡器被视为已得到长期应用的石英晶体振荡器技术的良好替代方案。今天,它们大约占定时市场的1%份额,但是预计未来将呈现显著增长。

Multitest公司近日宣布其设备全面支持MEMS振荡器的相关优势。

除了卓越性能、可靠性和更全面功能之外,一个显著优势是封装和测试与标准IC工艺非常类似。亦可实现规模经济。这显著有利于形成良好的成本结构、价格和可用性。

Multitest标准测试分选机MT9928已被运用在不同的客户用于校正和调整MEMS振荡器。所有系统以完整Plug&Yield解决方案的形式交付,包括Multitest转换套件、Multitest测试座和Multitest负载板。MEMS振荡器的所有典型封装规格均在支持范围之内(2.0x2.5、2.5x3.2、3.2x5.0、5.0x7.0以及基于要求的规格)。

MT9928重力型分选机不仅确保规定温度精度(为+/-0.2°K),亦保证高产能和低测试成本。测试分选机以该方式全面支持良好的成本结构。

MT9928 xm是一款成熟、用户友好且易于维护的平台。此外,独特的Multitest Plug&Yield规划提供完全整合的解决方案——所有部件在系统层面均协调一致、配置合理并进行终检查。即使对于不熟悉标准IC测试工艺的公司来说,MT9928也是完美解决方案。

 

 

标签: 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台