详情页
首页>资料大全>企业资讯
宏基S7超级本惊现双主控mSATA SSD 速度近900MB/s
mydrivers    发表于   2012-12-21

Acer在前段时间推出了一款搭载Windows 8操作系统的S7超极本,内置了一块容量为256GB的SSD,看似没有什么新奇的地方,但这块比U盘略大一些的SSD却蕴含着惊人的秘密。

国外同行TheSSDReview在拆解Acer S7超极本之后发现这款SSD是由源兴代工的,采用了双面NAND布局,共有4颗东芝 24nm Toggle闪存芯片,单颗容量为64GB,缓存颗粒则是来自南亚易胜。

为奇怪的地方在于这款SSD正面两面居然各有一个来自Marvell的88SS9175-BJM2主控芯片,也就说这款SSD居然是由两个容量128GB的SSD搭建RAID 0之后组成的。

Marvell的88SS9175-BJM2主控我们并不是很陌生,它支持SATA 6Gbps接口,近多款超极本内部的SSD都采用了这款主控。

随后TheSSDReview的测试人员在BIOS中查看到的信息也验证了他们的看法,系统BIOS中也显示为两个SSD,这应该是首款用mSATA接口的SSD组建RAID 0模式的产品。

实际测试中,ATTO的测试结果显示读取速度达到了942MB/s,写入也有683MB/s,CDM测试中是读取也有877.6MB/s,写入672.8MB/s。虽然4KB读取速度仅为18.82MB/s,但148.5MB/s的4K写入速度是该网站测试过的SSD中的值。

众所周知SATA 6Gbps接口的理论值只有600MB/s,但这款SSD的速度则能够接近900MB/s,这证明笔记本的mSATA接口走的是PCI-E通道,并没有使用SATA 6Gbps磁盘接口。

 

 

标签: 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台