详情页
首页>资料大全>企业资讯
盘点那些硬件产品谎言大揭秘
泡泡网    发表于   2012-12-21

众所周知,在任何一个领域,都存在着竞争。为了防止出现公司一家独大的情况,各个国家和地区也制定了反垄断法以保证市场健康运作和良性成长,这对于终端消费者和整个产业都有利。硬件产业也不例外,我们所熟知的处理器、显卡、存储等产品领域都是存在激烈竞争的,不过我们所看到的竞争都是真相吗?笔者以为未必如此。

CPU性能止步不前

 

 

Intel与AMD在处理器领域的竞争持续了几十年了,可是近几年来,无论是Core系列还是推土机、打桩机、速龙、APU,性能提升都相当有限,不管是Inte还是AMD每一代的产品亮眼的提升都在GPU部分,CPU部分性能号称提升10%、20%,实际都只有5%左右。新工艺并没有带来显著性能提升,这就是竞争的结果吗?从45nm到22nm,用户能感受到多少性能提升呢?或许明年能看到真正令人激动的产品出现。

主板CPU插槽接口频繁更换

 

 

从LGA1156到LGA1155,从AM3到AM3 ,从FM1到FM2,每次处理器升级带来的必定是插槽更改或是芯片组升级。每次处理器的换代真的必须要增加或减少几个针脚吗?笔者持怀疑态度。而近一次FM1到FM2的升级,更是赤裸裸的强制更换,官方甚至也接受了主板厂商使用A75芯片组搭配FM2接口支持新处理器的做法。那么每次的升级目的究竟何在?

显卡价格居高不下,真是成本使然?

 

 

NVIDIA和AMD这对老冤家在显卡领域内的竞争一直为广大玩家所关注并津津乐道,不过我们发现,两家的产品一直在错位竞争,看似针锋相对的两款产品之间总会保持着一些性能及价格差,而不少1000~1500元显卡PCB已经精简到了让人吃惊的程度。是台积电的产能不足?显卡成本过高?或许双方达成的这种默契才是真正原因。

硬盘价格居然也居高不下

 

 

自去年一场大洪水以来,硬盘价格就在没有跌回之前的水平。三星、日立、东芝的硬盘业务也都被并购,实际上机械硬盘市场内只剩下了西部数据和希捷两大巨头。我们不禁想问,什么时候2TB硬盘能重回500元的区间?

内存价格被控制

 

 

3年前三星带领9大DRAM厂商联合操纵芯片价格被罚款数亿美元,而随后储芯片厂商一个接一个的到下,内存价格也从低谷逐渐反弹。一次处罚会让众DRAM巨头从此规规矩矩吗?

SSD市场被少数几家厂商控制着

 

 

SSD是近几年出货量呈爆发性增长的产品,不少厂商也新加入这个领域。不过SSD核心的技术:主控和闪存芯片的设计及生产却掌握在少数几家厂商手中。在这一年来经过暴风骤雨般的大降价之后,不少厂商已经吃不住力萌生退意。如今SSD价格渐趋平稳,在削弱了中小厂商的竞争力之后,接下来的剧本就会是几大巨头稳稳握住SSD的定价权。

液晶面板价格被操纵

 

 

美国联邦法院陪审团已经认定台湾面板企业友达光电高管梁兆龙涉嫌联合多家厂商垄断并操纵液晶面板价格的罪名成立,梁兆龙本人将因此而面临10年的牢狱之刑和高达100万美元的罚款。从2008年开始,包括乐金、华映、奇美以及夏普等8家面板厂商先后承认参与了垄断操纵液晶面板价格的活动,并因此而受到总额超过14亿美元的罚款。

作为高科技结晶的电子产品,入门门槛极高,难有新竞争者出现,无论哪个l领域,看似存在的竞争其实都是在打一场默契球。当然,我们无法改变这些现实,也没有其他选择,只能默默接受,也许知道这些真相也不是一件好事吧?

标签: 国外代购 国内采购 元器件搜索 芯片搜索 IC搜索