- 查看ADA4077-2产品页面,下载数据手册和申请样片://www.analog.com/ADA4077-2
- 让ADI中文技术论坛EngineerZone®上的ADI工程师给您答疑解惑://ez.analog.com/community/amplifiers/operational-amplifiers
- 更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至 china.support@analog.com,也可点击ADI官方微博 //weibo.com/analogdevices,或通过手机登录 m.analog.com 或 www.analog.com 了解产品等信息。
- 更多ADI产品及应用视频,请访问://videos.analog.com/category/chinese/
ADA4077-2在1kHz时具有3.9MHz带宽和7 nV/ÖHz 电压噪声;在+/-15 Vdc标称电源电压、25摄氏度工作条件下,额定功耗仅400uA。同时提供两种不同等级的失调电压和温度漂移,可灵活满足设计工程师不同预算和
ADA4077-2在1kHz时具有3.9MHz带宽和7 nV/ÖHz 电压噪声;在+/-15 Vdc标称电源电压、25摄氏度工作条件下,额定功耗仅400uA。同时提供两种不同等级的失调电压和温度漂移,可灵活满足设计工程师不同预算和封装要求。
与接近的竞争产品相比,ADA4077-2具有更高速度、更低噪声、失调和漂移,以及更低功耗。在过程控制输入模块等应用中,精确测量 传感器 输出的关键在于高准确度、高精度、高线性度,因此对于此类前端传感器接口应用,ADA4077-2是一款理想的、高性价比运算放大器。
ADA4077-2精密运算放大器的主要特性:
- 低失调电压:25 uV(值,B级)
- 低失调电压漂移:0.25 uV/摄氏度(值,B级)
- 低输入偏置电流:值<1.0 nA
- 输入电压范围:V- +1.2 V至V+ -2 V
- 低噪声:7 nV/√Hz(典型值)
- 低电源电流:每个放大器400 uA(典型值)
-
双电源供电:+/-5 V至+/-15 V
供货、报价与配套产品
| 产品 |
失调电压
(值/25°C) |
失调电压
漂移 |
样片
供货 |
全量产 | 温度范围 |
千片订量
报价 |
封装 |
|
ADA4077-2
B级 |
25 uV | 0.25 uV/°C | 现在 | 现在 |
-40摄氏度至
+125摄氏度 |
$3.81/片 | SOIC-8 |
|
ADA4077-2
A级 |
50 uV | 0.55 uV/°C | 现在 | 现在 |
-40摄氏度至
+125摄氏度 |
$1.44/片 | SOIC-8 |
|
ADA4077-2
A级 |
90 uV | 1.2 uV/°C | 现在 | 现在 |
-40摄氏度至
+125摄氏度 |
$1.44/片 | MSOP-8 |
ADA4077-2精密放大器非常适合与ADI公司高达1 MSPS的12、14、16位数模转换器以及模数转换器配套使用,包括AD5444、AD7265和AD7266。
关于 ADI公司
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为业界40多年的高性能模拟 集成电路 (IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index)。欲获知更多信息请访问://www.analog.com/zh/pr1221。
欲订阅ADI新闻资料,请访问:
//www.analog.com/zh/pr1221/news
欲订阅ADI公司的每月技术杂志 Analog Dialogue (模拟对话),请访问://www.analog.com/zh/pr1221/analogdialogue