详情页
首页>资料大全>企业资讯
由苹果定义的2013电子业!
OFweek电子工程网    发表于   2012-12-24
  • 2012 年对于 苹果 来说是被迫防守的一年。在众目睽睽之下,这家巨头公司利用 2012 年来重新定义他们推出的产品,改组管理层。他们大部分的举措都是成功的,也有一些没有达到他们初的目标,但是大多都是有利的。2013 年苹果将会给我们留下更深刻的印象。

    硬件之甜

    今年苹果的两大胜利之战就是 iPhone 5 和 iPad mini平板。iPhone 5 是一款非常出色的移动设备,它在 iPhone 4 系列的基础上进一步完善,继续保持 iPhone 产品线的霸主地位。而 iPad mini 则被称赞为一款“真正的 iPad”,相比之下 10 英寸 iPad 突然就显得十分笨重。

    苹果在给 iPhone“瘦身”的同时拉长其屏幕,机身使用的是金属材质,而不是脆弱的塑料。在许多质量参差不齐的 Android 设备面前,iOS 设备更让人觉得精致、珍贵。自一代 iPhone 使用金属机身背面起,iPhone 注定更耐用。比起一款奢侈的玩具品,iPhone 更像一款实用的工具。

    iPad mini 同样也是坚实耐用,是一款更适合日常使用的平板设备。观看电影、玩游戏等可能却是比较需要一款大屏平板设备,但是对于阅读、导航和沟通交流来说,iPad mini 才是理想之选。

    值得指出的是在小屏幕平板市场,苹果的主要竞争对手就是谷歌和华硕联手开发的 Nexus 7。一直以来,苹果都忽视了单手握持平板的市场,是谷歌的 Nexus 7 证明了更小尺寸的平板电脑设计也是完全可行的。当然在平板市场,苹果已经不需要进行任何证明了,他们只要继续保持做秀的那一个就行了,终于他们做到了。

    今年也是 Retina MacBook Pro 之年,是苹果下一代笔记本电脑产品的步。如果苹果旗下的所有笔记本都配备 Retina,那么开发者无疑也需要 Retina Mac 来开发 Mac 软件产品。目前可以选择的有 13 英寸和 15 英寸两种机型。

    可以说今年苹果的硬件产品做得非常不错,在这里我们关心的只是重点产品。当然还有更薄的iMac,只是会有多少人关心一台桌面电脑的厚度呢?

    软件之苦

    软件方面,苹果表现也有可圈可点之处,但是遇到的麻烦也不少。

    OS X Mountain Lion 和 iOS 6 均得到很大完善,在桌面和用于交流的移动应用方面更是如此。苹果用户在整个系统中都可以通过 Facebook 或者 Twitter 来发布更新或通知。Photo Streams 已经支持共享。在任何一款苹果设备上,用户都可以 AirPlay 镜像至 Apple TV,iTunes 新版本也深得用户青睐。

  • 标签: 苹果 E络盟采购 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购