详情页
首页>资料大全>企业资讯
SoC已有眉目微细化至10nm无需3D晶体管
技术在线    发表于   2012-12-24
SoC (system on a chip)是智能手机及平板电脑等移动产品的心脏。推动其低成本化和高性能化的微细化技术又有了新选择。那就是近意法半导体(ST)已开始面向28nm工艺SoC量产的完全耗尽型SOI(fully depleted silicon on insulator:FDSOI)技术。

意法半导体的Philippe Magarshack
如果采用FDSOI技术,无需使晶体管立体化便可继续推进SoC微细化至10nm工艺左右。由于可以沿用原有半导体制造技术和设计技术,因此无需很多成本即可继续推进微细化(图1)。对于希望今后仍长期享受SoC微细化恩惠的设备厂商等来说,这将是很好的选择。

在成本和性能方面优于FinFET

FDSOI是用很薄的氧化膜(buried oxide:BOX)将晶体管的管体(沟道)和Si基板隔开,将管体减薄至几nm厚,从而使沟道完全耗尽的技术(图2)注1)。这与沟道立体化以使其耗尽的三维晶体管(FinFET)一样,能够有效抑制随着栅极长度变短、漏电流增大的短沟道效应。

注1)沟道耗尽是指变成电子和空穴等载流子基本不存在的状态。

FinFET不具备而FDSOI具备的优点是能够跟原来的Bulk CMOS技术一样保持平面晶体管的构造。FDSOI与FinFET相比,“制造工序减少,工艺成本大幅降低,还能直接沿用Bulk CMOS的设计技术”(意法半导体设计与服务执行副总裁Philippe Magarshack)。

制造FDSOI需要比Si基板贵的SOI基板,因此制造成本与Bulk CMOS差不多。能使用原有设计技术是与需要大幅改变设计工具和电路布局的FinFET的区别。因为能减小电路设计方面的限制,集成度也容易提高。

图1:14nm工艺以后仍保持平面晶体管
意法半导体将采用FDSOI技术使平面构造的晶体管延续到10nm工艺。2014年将量产14nm工艺技术,2016年将量产10nm工艺技术。(图由《日经电子》根据意法半导体的资料制作)

图2:能够兼顾低成本和高性能
采用FDSOI技术的晶体管能够沿用Bulk CMOS技术使用的很多制造工艺和设计技术(a)。工作性能超越Bulk CMOS,驱动电压低时性能尤为出色(b)。(图由《日经电子》根据意法半导体的资料制作)


在工作速度和耗电量等性能方面,意法半导体的Magarshack认为“FDSOI比FinFET更有优势”。FinFET随着沟道的立体化,寄生电容增大,工作速度容易降低,而FDSOI可以避免这一问题。另外,除栅极电极侧以外,还可通过超薄的BOX层由基板侧动态施加偏压,因此阈值电压的控制性好。在驱动电压低、容易出现阈值电压偏差问题的移动产品用SoC中,这一特点可以充分发挥作用。

确立管体膜厚的控制技术

不过,FDSOI在量产时间上落后于FinFET。美国英特尔已从2012年在22nm工艺微处理器中采用了FinFET,台湾台积电(TSMC)等代工企业也准备在2014年开始量产的16~14nm工艺中采用FinFET。

FDSOI原来面临的课题是很难控制只有几nm的管体厚度。由于管体厚度是决定阈值电压等晶体管特性的参数,因此每次技术更新换代,都要减薄厚度。随着微细化的发展,技术难度加大,难以进一步减薄。

意法半导体此次通过与法国知名SOI基板制造商Soitec公司、法国研究开发机构CEA-Leti及开发CMOS工艺的合作伙伴美国IBM等合作解决了这一问题,“确信能够微细化到10nm工艺”(Magarshack)。

首先将应用于智能手机SoC

FDSOI技术将首先应用于智能手机及平板电脑的SoC。意法半导体的合资子公司瑞士ST-Ericsson将在2012年内推出的28nm工艺SoC中采用该技术 注2) 。

注2)针对该SoC的技术详情已经在2012年12月10~12日于美国旧金山举行的“IEDM(International Electron Devices Meeting) 2012”上公布。

意法半导体今后将在该公司针对数码相机及游戏机等的SoC上采用FDSOI技术,并向美国GLOBALFOUNDRIES公司提供了制造技术,以便外部的设备厂商及半导体厂商采用该技术。GLOBALFOUNDRIES公司计划“从2013年7~9月开始提供28nm工艺的FDSOI技术” (该公司全球销售与营销执行副总裁Michael Noonen)。(记者:大下 淳一,《日经电子》)








































标签: SoC 10nm IC代购 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台 Future采购