详情页
首页>资料大全>企业资讯
2011电源管理半导体市场增速大幅下降,逆变器前景好
电子工程专辑    发表于   2011-11-18

据IHS iSuppli公司的电源管理市场研究报告,由于消费者支出整体走软以及日本3月地震导致供应链中断,2011年电源管理半导体市场增长速度将慢于预期。

2011年电源管理半导体营业收入预计为331亿美元,比2010年的310亿美元增长6.7%,增长率远低于2010年的37.8%。预计明年该市场小幅增长3.9%,达到344亿美元。

电源管理半导体对于确保电子系统的稳定运行非常关键。该市场今年增长速度下降,主要因为两个因素的影响。许多半导体工厂都位于日本,3月地震导致该国一些地区的生产中断,电源管理半导体市场随之减速。到9月份,日本的情况基本恢复正常,但电源管理半导体市场随即面临另一个问题的困扰——消费者支出从年中开始下降。IHS公司认为,消费支出情况到2012年下半年以后才可能开始改善。

第三季度,消费者紧缩开支已经导致电源管理半导体市场营业收入增长放缓,环比增长率只有2.3%,而去年第三季度则是8.8%。预测显示,市场对于手机和移动计算设备等流行消费电子产品的需求下降,因此预计第四季度情况不会发生改善。手机和移动计算设备是驱动电源管理半导体产业增长的两大因素。

未来五年表现出色的领域

尽管当前电源管理半导体市场放缓,但未来五年其整体营业收入将保持增长,预计平均增长7.2%。

前景好的领域将是逆变器,预计2015年将从2010年的42亿美元增长到75亿美元。逆变器用于把直流电转变成交流电,许多市场都将需要高效率的逆变器,包括汽车、太阳能与风轮机、电器中的马达控制以及制造业自动化。

未来五年驱动电源管理半导体市场增长的其它领域包括移动、通讯、能源与公共基础设施改善项目、新能源与替代能源,如混合动力及电动汽车、风能与太阳能,以及将会影响智能电表等设备的电网升级。微逆变器将特别引人瞩目,将是整个电源管理产业中增长快的领域之一。微逆变器专门用于200W的太阳能应用。

从各个设备领域来看,在媒体平板中的增长将为强劲,预计该领域的电源管理半导体的复合年度增长率将达63.3%,增长速度排在第二位的是服务器市场,只有12.0%。其它比较重要的设备领域将是建筑与家庭控制、笔记本、企业语音网络、移动基础设施与医疗电子。对于上述这些所有领域来说,MOSFET代表着主要增长机会,其次是高压MOSFET和开关调节器。

随着消费需求在2014年以后恢复,支出也将随之上升,届时将对电源管理半导体产业产生积极影响,营业收入增长率预计将上升到8.7%。

 

标签: 2011电源管理半导体市场 逆变器Digikey代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY IC代购