【导读】ADI近发布了一款双通道、16位、1.6 GSPS数模 转换器 AD9142,它支持通信、测试、仪器仪表以及防务和航天系统所需的高数据速率和复杂调制方案。
ADI的AD9142数模转换器具有片内32位NCO(数值控制振荡器),允许灵活放置IF(中间频率)载波,从而优化系统性能,超越了使用复杂DPD(数字预失真)技术、需要宽信号带宽的应用要求。
可编程插值速率、高采样速率和精密NCO调制功能使系统设计人员选择DAC输出频率时更具灵活性。尤其在满足四至六载波GSM发射规格以及其他通信标准方面特别有用。AD9142采用片内PLL(锁相环),DAC输出频率为200 MHz,可为六载波GSM应用提供79 dB ACLR(邻道泄露比)。
AD9142内置集成插值滤波器,可选插值因子为2、4和8。双通道DAC数据接口支持字和字节加载,用户可减少低数据速率时的输入引脚,从而节省电路板空间、功耗和成本。AD9142采用节省空间的72引脚LFCSP(引脚架构芯片级封装)。
报价、供货与配套产品
ADI配套器件包括ADL537x和ADRF670x系列正交调制器,以及 14输出时钟发生器IC AD9516。