详情页
首页>资料大全>企业资讯
高通发布Snapdragon+S4和S1芯片+挑战2.5GHz
chiphell    发表于   2011-11-18

作为移动芯片巨头,高通又发布了基于Snapdragon S4芯片组的所有型号芯片,包括已经对外宣称的APQ8084,谣传明年HTC将在Zeta型号手机上采用该型号芯片组。有消息指出,HTC Zeta将采用有史以来强大的高通四核2.5GHz处理器。

新的S4系列芯片组将采用能耗更小的28纳米工艺,并标记为:

MSM8660A, MSM8260A, MSM8630, MSM8230, MSM8627, MSM8227, APQ8060A 和 APQ8030,以及预先对外宣称的MSM8960, MSM8930 和APQ8064型号。预计早2012年初,我们可以看到采用S4芯片组的机器。

S4的芯片组指令集发展、继承并改进了高通在EV-DO, HSPA+, TD-SCDMA, LTE FDD, LTE TDD上述方面的优势。我们也将看到几乎未来绝大多数的LTE手机都有可能运行在高通Snapdragon系列芯片上。

除了强大的S4系列芯片组,高通还宣布其基于代Windows Phone手机的芯片组,将升级到S1系列。S1系列标记为MSM7225A, MSM7625A, MSM7227A 和MSM7627A型号。而且预计S1将会有一个优越的性价比,可以让其在入门级手机中立于有利竞争地位,并占领2G到3G过度时期的市场。

标签: 高通 napdragon S4和S1芯片 Mouser代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY IC代购