陆军通信电子研发和工程中心夜视和电子传感器局(CERDEC NVESD)信号与图像处理科的官员说,这种新型反简易爆炸装置可扩展士兵巡逻任务范围。SCISSOR-G用于探测可疑威胁区域并做上标记。然后再由雷达车接近威胁区做进一步确认。SCISSOR-G可为巡逻车提供更大的威胁探测范围。陆军近对SCISSOR-G进行了90天的测试和评估。联合简易爆炸装置防御组织要求CERDEC NVESD把现有的机载探测传感系统引用到地面车辆上。
SCISSOR-G由一个传感器和一个多传感器图形用户界面组成,一般安装在“雪橇犬”(Husky)防地雷车上。多传感器图形用户界面带有触摸屏显示器,可用于控制一个10英寸的塔台和红外高清彩色摄像机。多传感器图形用户界面具有足够的灵活性,以保证传感器控制和数据可视化可在同一车辆或尾随车辆上正常工作。系统分为两个部分,从而一个操作人员即可实时监控道路。当SCISSOR-G系统分别配置在两辆车上时,命令和数据通过无线链路传送。如果多传感器图形用户界面车中的操作员探测到威胁,他会提醒领车驾驶员开向可疑区域确认威胁。