【导读】据IHS iSuppli公司的库存研究报告,Windows 8在第四季度初发布,成功地削减了PC库存,但这个新款操作系统对PC供应链其它环节的影响不太明显,其它相关节点上的库存实际上升了。
9月末PC OEM 厂商的库存天数从第二季度的28.0天下降到25.6天。库存天数(DOI)指标通常用于追踪电脑产业中的芯片或产品库存数量。
库存天数下降是可喜的变化,尤其是PC OEM厂商的库存天数曾在第二季度升至2008年以来的水平并开始引发担忧。2008年的时候,经济尚未开始衰退。在库存下降之后,第三季度PC OEM厂商的库存天数正好回落到季度时的水平,为25.6天,仅略高于业内所认为的正常水平25.4天,如图1所示
图1:PC OEM的库存天数
即便如此,PC OEM厂商的库存下降情况并未在PC供应链其它节点上出现。PC分销商的库存天数从32.9天增至34.1天;磁盘存储领域的库存天数从30.7天上升到35.5天;PC半导体领域从36.0天上升到37.0天。
由于Windows 8预计于10月发布,大型PC OEM厂商寻求清理过多的搭载Windows 7的电脑,因此PC OEM厂商库存下降。
例如,惠普对于库存管理采取“谨慎立场”。惠普在与分析师一起召开的一个电话会议上表示,遇到清理Win?dows 7产品库存的压力,因为竞争对手都在这么做。戴尔报告称库存下降12%,尽管其消费PC业务也因消费者推迟购买PC而受到了负面影响。消费者推迟购买电脑,等待Windows 8的发布。
同时,PC供应链上有些环节的库存上升,是因为全球经济形势疲软导致关键终端市场的需求低迷。
例如,第三季度PC半导体库存环比增加10%,主要是因为英特尔芯片库存过多。英特尔管理层给出的原因是需求环境比预期疲弱,其客户在原本应该增加库存的时候却继续维持非常低的库存水平。
在库存天数上升的各个领域中,半导体分销商比较例外。与其它领域不同,半导体分销商第三季度保持相对较低的库存水平,自信能够迅速补充库存。这是因为,半导体供应商拥有充足的产能,产品的交货期很短。
面对低迷的全球经济环境,整体PC市场正在寻找其它方法来改善库存管理。企业近在资本支出方面有些犹豫,而且极受欢迎的平板电脑与智能手机继续侵蚀PC市场,仍然令人担忧。