详情页
首页>资料大全>企业资讯
探秘iPhone 5的A6处理器:手工CPU实现双倍性能
我爱方案网    发表于   2012-12-25

导读:“自己研发能够左右产品附加值的核心部分”——苹果的这一思想还体现在了iPhone 5配备的新型应用处理器“A6”中。详细分析A6处理器,可以发现苹果公司倾注巨大心血设计CPU内核的痕迹。可以说,苹果如今已经成为一家真正的半导体设计企业。

“可能是想成为能以‘电路专家’的身份向半导体厂商下订单的客户”——关于苹果在2008年和2010年分别收购美国半导体设计企业P.A.semi以及Intrinsity的理由,业内人士曾做出这样的推测。

但苹果的目的远不止如此。详细分析A6处理器,发现了苹果公司倾注巨大心血设计CPU内核的痕迹。可以说,苹果如今已经成为一家真正的半导体设计企业。

从45nm改为32nm

A6与以往的iPhone处理器一样,以应用处理器和DRAM两个封装重叠在一起的PoP(package on package)构造安装在主板上。340个管脚的DRAM封装中收纳了2块标有尔必达存储器制造标记的4Gbit LPDDR2内存。主内存容量为1GB,比iPhone 4的“A4”和iPhone 4S的“A5”增加了一倍。

A6的芯片封装在采用6层布线转接板的1224管脚的封装中。芯片面积约为96.7mm2(实测值,以下相同),比A5缩小了约21%(图1)。从芯片四角的标记等来看,估计是三星电子采用32nm工艺技术制造的。与采用三星45nm工艺技术制造的A5相比,实现了微细化注1)。

     
图1:配备两个CPU内核和三个GPU内核苹果处理器“A6”采用了估计是三星利用32nm工艺技术制造的芯片。除了两个CPU内核和三个GPU内核外,还有大量的内置格子状SRAM块的各种运算电路。电路块的用途是推测的。

【 注1)苹果公司并不是首次采用32nm工艺技术。据调查,该公司从2012年春季就开始在“Apple TV”等产品上配备A5的32nm版。通过为此次的A6以及第四代iPad配备的“A6X”采用32nm工艺技术,估计苹果的处理器完成了从45nm工艺向32nm工艺的过渡。】

仔细观察从封装中取出的A6芯片发现,A5和A6的CPU内核设计截然不同。A5的CPU内核中除SRAM块以外看不到其他明确的形状。而A6的CPU内核中可以看到排列有序的运算器(图2),“很显然是根据数据总线手工设计的”(协助分析的人士)。A5及以前的处理器都是以工具合成为前提设计的。

      
图2:CPU由“自动设计”改为“手工设计”A6彻底改变了CPU部分的设计方法。与除了SRAM块以外看不到明确形状的A5的CPU相比,A6的CPU钟能看到大量清晰的小图案。估计是根据数据总线手工设计的。

CPU部分的电路规模增大

下面就来看一下这款CPU内核的真面目吧。工作频率和指令集可以通过基准测试工具“GeekBench 2”获知。在iPhone 5上运行GeekBench 2后可知,A6集成了两个支持ARMv7命令的约1.3GHz的CPU内核。上一代的A5集成了两个800MHz(iPhone 4S,iPad 2为1GHz)的“Cortex-A9”内核。二级缓存容量方面,A5和A6均为1MB,没有变化。

比较A5和A6的芯片发现,CPU部分的电路规模扩大了。A5包括二级缓存在内的CPU部分的面积为,45nm版约18.2mm2,32nm版约10.4mm2。而A6扩大到了约15.9mm2。估计是为了提高工作频率和单位频率的性能,所以扩大了CPU内核本身的电路规模。

 从以上分析中可以了解到,苹果并没有将ARM公司授权的内核直接安装到产品中,而是在ARM公司的架构授权下自主开发了与ARM指令集兼容的CPU内核。对于A6,苹果介绍称,“与A5相比拥有2倍的CPU性能和2倍的图形性能”。估计是通过以1.3GHz驱动ARM公司新一代 “Cortex-A15”级内核的自主CPU,实现了以往2倍的性能注2)。

【 注2)ARM公司的CPU内核每1MHz的性能如下:Cortex-A9为2.5 Dhrystone MIPS/MHz,Cortex-A15为3.5 Dhrystone MIPS/MHz。】

毫不吝惜手工作业化带来的负担

某半导体技术人员指出,“A6采用的基于数据总线的手工设计与以工具合成为前提的设计相比,需要约10倍的工作量”。可能在苹果看来,即使要承担这么大的负担,但为了实现可提高产品魅力的低耗电和高性能,也必须亲自进行CPU设计。苹果公司还有一个优势,那就是通过在iPhone、iPad和iPod touch等多款产品中采用相同的处理器,可以摊薄自行设计增加的开发成本(表1)。
      

从A6芯片看来,苹果有可能在CPU部分嵌入了自主机构。比如,有看起来像是双核子CPU的电路。ARM公司发布了可以在电力效率高的“Cortex-A7”和峰值性能高的Cortex-A15之间切换使用的“big.LITTLE”技术。虽然构成不一定与该技术相同,但估计A6在低电力工作时的处理和实时性高的处理等是通过子CPU来执行的。

标签: 小批量现货代购 大联大采购 Element14采购 E络盟采购 Future采购