详情页
首页>资料大全>企业资讯
2012安防行业总结:盘道十大高清监控
互联网    发表于   2012-12-26

为了要吸引消费者的眼球,商家们似乎已经绞尽脑汁。特别是恰逢圣诞节,越来越多的中国人喜欢上了这个洋节日。圣诞节不重要,重要的是又多了一个聚会的理由。圣诞节的到来也就意味着一年又将结束,回顾2012年,安防行业又是否完成了一份完美答卷?笔者为您盘点2012年安防行业十大高清产品,首先我们要从有创意的开始说起。

十大高清监控产品圣诞装居首位

没有人否认2012年安防市场主打高清监控,在2012北京安博会上,笔者看到了一部穿有圣诞装的高清监控摄像机,其独特的外形和造型的确吸引了不少观展商。经过厂商的了解,其实圣诞装监控摄像机也正是2012~2013年主推的高清智能监控摄像机。

2012安防行业总结:盘道十大高清监控

基于恶劣的自然环境和工业环境中,监控摄像机如何在夜视环境或超低照度下实现高清抓拍呢?与普通标清监控摄像机相比,支持低照度功能的高清监控摄像机能够提供高质量的图像效果;与普通红外灯夜视监控摄像机相比,热成像感应监控摄像机能够快速锁定移动目标。

在高清大环境下,针对某一特殊环境下实现的高清晰抓拍成了2012年的高清主题。高清监控不再是空谈,高清监控也不再以IP网络为主。在低照度、宽动态等环境下,在模拟架构系统中,高清监控产品还会搬出哪些新花样,我们继续往下看。

主流高清监控设备比拼开始

十大高清监控IPC传统高清

从2010年的高清元年开始,视频监控高清化一直是业内谈论的焦点。直至2年后的今天,高清监控仿佛一夜之间统领着安防市场。从前端监控摄像机、后端监控存储到拼接屏,在高清的潜意识台词中还看到了"无网络·不高清"的意思。

低带宽宽动态网络高清产品

网络是高清监控发展的始源,也是推广高清产品为得心应手的途径。得利于网络环境的发展,在专网或公网20M光纤下图像画质从720P也提升到了1080P。用户关注高清产品,商家也不可怠慢,从镜头、编解码压缩到传输处理,各个环节都必须把控到位。

但是由于传输处理的复杂性,网络传输带来的延时问题也不可回避。大厂家的网络高清监控摄像机延时可控制在300ms左右,随着技术手段的不断完善,也为推广网络高清产品铺路。

网络摄像机延时问题

网络高清低带宽高压缩比

在大型平安城市建设项目中,并非所有的网络监控摄像机都可以分配到理想的网络带宽,那么这些网络监控摄像机又该如何保障高清晰画质呢?其实通过核心的H.264高效编解码技术,使原本的视频图像在传输过程中只占有1/2网络带宽。

其次,为了节省网络带宽的占有率,DVR或NVR会选择性发送或记录图像,移动侦测功能帮忙解决冗余数据的存储问题。在大型项目中,分布式管理能够有效分配网络资源,将采集到的视频信息集中到中心服务器上,由中心服务器向各级用户转发视频,用分布式监控、集中管理,依托互联网实现数字化、网络化的监控系统。

宽动态图像对比

超宽动态网络高清监控设备

在谈及到圣诞装高清监控摄像机时,一笔带过了宽动态高清设备。当网络监控摄像机逐渐普及之时,术业有专攻成了IPC发展的重点。支持宽动态的网络监控摄像机能够解决外部环境明暗光线变化引起的图像曝光过度或曝光不够等问题。

全高清60帧图像与视频分析

在安博会上,有的商家模拟了实际环境效果,通过监控镜头反映出的图像画质的区别。在亮背景下如何突出主体轮廓和体貌特征,同时又可以保留背景图像的清晰度。另外,在宽动态技术升级下,强光抑制技术能够应对更加强烈的光源,特别是夜晚开车时,远光车灯有可能让监控摄像机出现盲区,而强光抑制在这种情况下也能够辨别出光源后的车牌号码。

追求1080P高清FullHD60帧图像

监控摄像机在抓拍图像时,图像速率保持在25帧/秒或30帧/秒;在高清图像进一步升级后,图像帧率可提两倍-60帧/秒。一般情况下,百万像素 传感器 能够解决宽动态或低照度高清抓拍中的一种,两种效果若要同时实现需要强大的技术支持。

1080P图像 500万网络实时高清监控

在一些高端或新推的网络监控设备中,CMOS传感器能够实现200MP/s的输出率,这恰恰是60帧全高清视频图像所需要的速度,显然如果要求FullHD1080P图像还需要技术和时间的考验。

高清监控+智能视频分析=绝配

在2012年,高清监控产品+智能分析才是绝配。用户对高清画质的需求已经不是从"看得见"到"看得清"这么简单,更重要的是这个图像能够帮大家做什么。除了判断常规的入侵检测外,通过运用停止、方向和速度过滤检测规则对车辆进行有效排查;在广场、车站、ATM机等敏感地周边根据徘徊滞留时间对移动目标进行跟踪并报警。

连锁商铺高清智能分析应用

新春临近,部分公园如何做到限流管理,将数据库集成于前端摄像机中,按照不同时间的采样频率对人流量进行统计和控制。简单地说,视频分析的基础是图像高清,支持智能分析的监控摄像机能够解决更多的人力,将突发问题化繁为简。

模拟架构HD-SDI非压缩图像

上述是笔者针对网络环境下罗列出有代表性的高清监控产品。除了基于互联网架构的高清设备外,在HD-CCTV模拟系统架构下的高清产品又会怎样?其图像效果又能否媲美网络设备,请看下面的介绍。

HD-SDI非压缩图像模拟架构的"数字"设备

很多时候大家对HD-SDI持不同的观点,既然都HD为何又说它是模拟架构呢?其实HD-SDI的出现完全考虑到现有庞大的模拟系统用户群,在此基础上推出了同轴 电缆 传输的高清图像。保留了原有的系统布线,只需要更换BNC接口。

HD-SDI能够解决模拟系统中弊端,将HD-SDI的传输速率降低,以适应实际环境的传输。在不影响图像质量和延时问题的情况下,降低速率可缓解系统稳定的压力,在相关技术的加持下,能够保障传输突破300米。

图像压缩可能会出现的图像质量损伤

HD-SDI采用非压缩的图像,尽管单张图像占用存储空间较大,但是能够有效保证了图片的质量。非压缩图像是SDI监控设备的优势也是弊端,它的出现注定就是不平凡的,对于中小型监控项目而言HD-SDI的确用不到,但是对大型项目而言,特别是监狱、金融等特殊领域特殊布控点,SDI又有着不可替代的优势。

HDCVI新概念新产品能否走红?

HDCVI是2012年11月由国内一线厂商推出的新概念的产品。在笔者看来,同样是基于模拟架构的高清设备,CVI的出现主要面向高清转型产品。与SDI相同的是,CVI的同样属于同轴电缆传输,用户可以得到更清晰、更可靠的图象,传输过程中的可靠性和延展性。

HDCVI高清监控设备

新的概念出现,其后续的发展必然面临着双重风险,在高清大背景下,在网络大环境下,看好的是成熟的技术、良好的兼容性以及价格和易用性,至于谁家的产品,似乎消费者并不关心。

960H模拟高清与大屏拼接

960H提升传统标清模拟画质30%

在IP高清、HD-SDI高清之后,第三大高清监控非960H纯模拟高清莫属。700线高线数模拟高清监控摄像机,搭配960H-DVR,让真正传统的模拟标清用户看到了希望。在模拟系统中,图像的画质提升了30%,水平分辨率由原来的704提升到了960H。改变一点点,图像效果就大不相同。

700线模拟高清

在图像显示方面,D1画质比为4:3,960H画质可以达到高清图像的比例标准16:9,肉眼观察已基本满足了"准"高清的要求。

超高清监控显示大屏拼接

从安博会观察来看,越来越多的厂商将大屏拼接产品推广出来,尤其是55吋、60吋超大屏拼接产品。当高清图像需求越来越多时,用户所需要呈现出的图像也必须要"高清",图像可以被放大得越大就能够证明图像的清晰度,不仅如此拼接屏还能够单屏显示,一举多得。

高清大屏解决方案

2012年安防行业以高清为主,在高清的大背景下,网络、模拟以及介于二者之间的高清设备成了业内谈论多的话题,也许我们还有许多没有谈到的内容,在后期的盘点中笔者将为您一一揭晓。

标签: 电缆 传感器 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购 大联大采购