详情页
首页>资料大全>企业资讯
无肖特基势垒二极管的SiC-MOS模块开始量产
OFweek电子工程网    发表于   2012-12-26
  • OFweek 电子工程 网 讯:日本知名半导体制造商罗姆(总部位于日本京都)面向工业设备和太阳能发电功率调节器等的逆变器、 转换器 ,开始SiC-MOS模块(额定1200V/180A)的量产。

    该模块内置的功率半导体元件全部由SiC-MOSFET构成,尚属业界首次。额定电流提高到180A,应用范围更广,非常有助于各种设备的低功耗化、小型化。

    另外,生产基地在罗姆总部工厂(日本京都),已经开始销售样品,预计12月份开始量产并出货。

    罗姆于2012年3月世界首家实现内置的功率半导体元件全部由碳化硅构成的"全SiC"功率模块(额定1200V/100A)的量产。该产品在工业设备等中的应用与研究不断取得进展;而另一方面,在保持小型模块尺寸的同时希望支持更大电流的需求高涨,此类产品的开发备受市场期待。

    通常,为了实现大电流化,一般采用增加MOSFET使用数量等方法来实现,但这需要整流元件即二极管配套使用,因此长期以来很难保持小型尺寸。

    此次,罗姆采用消除了体二极管通电劣化问题的第2代SiC-MOSFET,成功开发出无需整流元件-二极管的SiC功率模块(SiC-MOS模块),使SiC-MOSFET的搭载面积増加,在保持小型模块尺寸的同时实现了大电流化。

  • 标签: 转换器 元器件采购平台 Future采购 搜索平台 采购平台 Avnet采购