21ic讯 欧胜微电子有限公司日前宣布:其高性能的数模 转换器 (DAC)产品WM8740及其S/PDIF音频收发器 WM8804,均被iriver畅销的Astell&Kern AK100便携音频系统采用,为其提供杰出的高保真音效,该音频系统可装在用户的口袋中并为其带来极致的高保真音频体验。
Astell&Kern在一个便携式数码音乐播放器中提供24位192 kHz 高分辨率无损声效,它能够播放Mastering Quality Sound (MQS)文件以及许多其它无损音频文件格式,包括Ogg、FlAC、WAV、WMA、APE和MP3文件。MQS文件用于在录音棚中的处理过程,它包含了比光盘(CD)多超过6倍的信息,将获得更原真的、精确和增强的声音。
作为世界上性能的DAC之一,WM8740确保了Astell&Kern的音频质量尽可能的丰富和温润,并且该音乐能听出制作人的想法;而WM8804音频收发器有助于抑制音频信号上的任何时序问题,并去除频率在100Hz 以上所有不想要的音频失真。
欧胜首席执行官Mike Hickey说:“WM8740通常在顶级的高保真设备和家庭影院系统上去展现其性能,我们乐见于Iriver在Astell&Kern便携音频系统中集成了我们的高性能DAC,同时还有我们的高性能WM8804 S/PDIF音频收发器,这将为消费者在一台小型便携设备上提供一种杰出的高保真音频体验。”
Iriver首席执行官Henry Park说:“我们为Astell&Kern选用了欧胜的WM8740数字模拟转换器,这是因为我们认可它在一些全球好的高端音频设备中所表现出的性能和获得的声誉。它的高信噪比(SNR)和低总谐波失真(THD),加上欧胜的WM8804音频收发器,能确保Astell&Kern提供可能是好的音频清晰度,这种解析度是一张标准CD 都不能听到的。”
除了能提供一种杰出的高保真音频体验,Astell&Kern能提供高达96GB的总内存量,一个独特的、由一个集成2.4英寸触摸屏和数个控制按钮组成的用户界面,以及一个手工制作的全铝机身。