“1600万像素、3G+WiFi网络模块,安卓4.1操作系统……”看到这样的介绍,您也许会认为这是一款安卓手机,其实,现在安卓数码相机也是同样的配置。卡片式数码相机正在原有的拍照、高清摄像、WiFi分享照片的基础上向安卓智能系统发展。一直以来,很多人认为智能手机会淘汰掉卡片机,但是,安卓数码相机的快速发展让这一观点似乎有些站不住脚。
数码相机走向智能化
智能手机拍照功能日益强大,具有4000万像素的诺基亚808 PureView智能手机早已上市,HTC Titan II、夏普SH-03D、三星Focus8、索尼Xperia W等手机都已具备1600万像素,超越了一些卡片机的有效像素,直逼数码单反相机。尼康主流中端数码单反相机D7000的有效像素为1620万,佳能主流中端数码单反相机7D有效像素也不过1800万。
不过,由于卡片机与高像素智能手机在感光元器件、拍摄性能等方面的差异,单纯比较拍照效果,即便智能手机的像素比卡片机高出不少,但是在画质上仍无法超越。
尽管如此,在高像素3G智能手机的冲击下,卡片机销量大幅下滑。市场研究公司Mintel的数据显示,卡片机市场销售额从2006年的8.4亿美元降至2011年的5.9亿美元,预计2016年仅有5.2亿美元,超过45%的用户使用智能手机作为主要拍摄设备,而使用数码相机的用户仅为40%。GFK在中国100个城市的零售监测数据显示:2011年上半年,30个主要城市数码相机销量比2010年同期下跌近12%,卡片机下跌17%,2012年下滑会更加厉害。
这种情况下,尼康、三星等厂家开发了基于安卓系统的智能数码相机,宝丽来还将发布全球首款安卓系统的无反相机IM1836。相机厂商们想通过安卓数码相机来满足消费者上网、社交分享等新需求,让数码相机走向智能化,不被智能手机所淘汰。一些人认为,卡片机走向“安卓化”实属无奈之举,是被逼出来的。
智能手机PK安卓数码相机
虽然卡片机销量大幅下滑,但并未被智能手机彻底取代。而随着安卓数码相机的不断发展,卡片机与智能手机日渐融合,界限越来越模糊,两者都可以上网,发微博、处理照片、查看谷歌地图及玩游戏等,智能手机短期内很难取代卡片机。
尼康的安卓数码相机S800c不能使用SIM卡,只能通过WiFi上网分享照片。三星安卓数码相机Galaxy Camera与中国联通合作,可以直接使用3G的SIM卡及WiFi快速上网,只不过当前国内的WiFi网络环境还不完善,用户体验并不完美。
安卓数码相机简化了传统数码相机的按键设计,加上安卓系统的广泛普及,可以让用户快速入门,照片分享变得更加简单,同时云服务功能还可以将照片备份到云服务器,突破了 存储卡 的限制。当前的安卓数码相机除了不能直接拨打电话外,几乎具备了智能手机的全部功能,使用扩展软件,通过WiFi也可以间接实现通话功能,只是这样一来,电池的续航能力及系统的兼容性还有待考验。
另外,安卓数码相机的价格比较贵,已接近入门级数码单反相机,虽然一上市就受到了广泛关注,但很多消费者还处于观望状态。智能手机的通话性能优越,上网方便,但是拍照水平肯定不如安卓数码相机。
市场决定成败
两者的市场定位完全不同,喜欢高画质的用户肯定会选择安卓智数码相机,而对照片要求不高又希望携带方便的用户则会选择高像素智能手机。随着智能融合的趋势,数码相机要想在激烈的竞争中立于不败之地,一定要突出不可替代的特点。安卓数码相机能否带领数码相机实现突围,还需市场决定。