对PC行业而言,用“全面垮掉的一年”来形容即将走过的2012年可能并不过分。权威调研机构IDC给2012年全球PC市场增长情况的预测是增长率不足1%,还有几天,这一预测是否准确就有答案了。但对于整个PC行业而言,2012年已经没有戏了,原因很简单:在以苹果iPad为首的平板电脑浪潮,以及以苹果iPhone 和谷歌Android等智能手机热的双重诱惑下,用户实在找不到再一次购买PC的理由!如果PC行业还能寄望2013年能触底反弹的话,那么,请给我一个再买PC的理由吧。
困局
Wintel失守,PC行业群龙无首
2012年的后一个季度,是全球PC行业翘首以盼的时刻,因为在这一个季度里,PC行业传统的领头羊“Wintel”组合发力,微软发布新一代的操作系统Windows 8,英特尔也宣布超极本发展进入第三代。按照PC行业过去二十多年的历史,每一代Windows发布,都必将带来一次升级换代潮,以刺激全球PC出货量,但是,今年这一惯例没有兑现。无论Windows 8还是第三代的超极本,都仍然无法引起大众购买PC的欲望。
之所以会发生这样的事情,是因为PC行业过去多年教育用户用性能升级来推动机器更新换代的玩法在今年彻底地行不通了。过去,人们扔掉旧PC,购买新PC的需求是追求更快的处理速度,更强大的图形处理能力,简单而言就是Windows启动得更快,Office打开得更爽,游戏玩得更精彩,电影看得更震撼……这些都是提升硬件性能可以实现的愿望——所以过去多年英特尔一再强调自己的处理器性能如何卓越。但是,当人们发现自己的追求不再是上面这些简单而基础的需求的时候,或者说以今天的处理器性能,干上面这些活早已经是小菜一碟的时候,再把追求性能作为购买新PC的理由就有点说不过去了。
那么人们在追求什么?是更好的体验。这个答案是苹果告诉全世界的。当iPad在2010年问世时,人们一开始还为iPad到底能做啥而感到困惑,但很快,iPad带来的触控操作、轻便携带、持久电力让人们迅速抛开PC那些事,iPad能给大家PC不能给的使用体验。
这件事情微软比英特尔早一点看透了,所以推出了“混合”的Windows 8,既保持了传统Windows的桌面,也把平板电脑追求的触控界面加进去,变成一个能满足PC用户和平板电脑用户“双重享受”的新操作系统。但从目前的状态来看,微软“一锅端”通吃两种用户需求的做法似乎并没有得到大部分用户的认同。尽管Windows 8在发布后的一个月里在全球售出了4000万个授权许可,但整个PC业所盼望的因为升级Windows 8而购买新PC的热潮并没有到来。
破局
只有功耗能救PC,而不是性能
回到用户为什么不购买PC的问题上。给用户一台“既拥有iPad般完美操控体验,又具备PC般强大性能”的产品,这是整个PC行业都在苦苦追求的目标,也是PC大佬们不停地给用户洗脑说服他们购买PC的理由。但遗憾的是,回看整个2012年,这样的PC还不曾出现在世界上。
微软自己的Surface平板电脑看起来很有潜力成为这样的产品,但瓶颈在处理器功耗!RT版的Surface看起来跟iPad一样棒,但它并非传统意义上的X86架构PC,当英特尔的处理器装入Surface变成一个真正意义的PC时,它又无法实现如iPad那样长的电池使用时间——处理器功耗实在不低。
公平地来说,PC处理器性能确实比iPad所用的ARM架构处理器强大太多了,既要求性能超强,又要求功耗超低,确实并不容易办到。但在iPad面前,整个PC行业都没有选择,英特尔只有造出性能同样强大,但功耗变得非常小的处理器,才能挽救整个PC行业。在2012年,英特尔还无法办到这一点,但即将到来的2013年,新的处理器技术有望实现——他们有22纳米的超低功耗处理器,顺应低更多不同形态的超极本将会出现——或者我们购买PC的计划也可以延后一点等到2013年。
PC巨头的2012
英特尔:急起直追玩手机整个2012年英特尔其实在做两件事情:一是推动超极本,不过由于大众购买PC的动力实在不高,超极本在2012年要占领40%市场的目标难以实现。二是急起直追重回手机、平板电脑等移动市场的竞争。
不过与联想、摩托罗拉等厂商合作推出了搭载英特尔移动芯片的手机,英特尔迈出回归移动芯片市场的步,但是功耗、产业链支持等问题仍然是困扰芯片巨人的难题。在这一年里,高通名正言顺地成为了“手机界的英特尔”。
微软:Windows 8有成为Vista的潜力
微软似乎难以逃过操作系统隔代沦为鸡肋的魔咒:Win98很成功,随后的WinME很鸡肋;WinXP很成功,随后的WinVista很鸡肋;Win7也很成功,随后的Win8很可能鸡肋……难道我们要寄望2014年的Win9?
在智能手机市场,微软的Windows Phone 8在2012年也是不温不火,尽管号称与苹果iOS和谷歌Android三足鼎立的移动操作系统三强,但在2012年我们还看不到Windows Phone 8崛起的迹象,或者2013年微软能给我们一点惊喜。
联想:逆市玩PC没问题
环顾全球PC行业,联想恐怕是一家还“有戏”的PC厂商,取代惠普成为全球的PC厂商应该没有疑问了。联想逆市登顶可以总结成两个主要原因:一是联想背靠中国市场,并进入全球市场竞争,中国市场已经是全球的PC市场,联想比任何竞争对手都有优势;二是联想是所有PC厂商中做手机和平板电脑做得好的,联想称之为“PC+”战略。2013年,联想的重任在于扭转手机业务亏损的状态。
惠普:迷路不知返
巨亏上百亿美元,股价跌至10年来新低,2012年的惠普仍然在2011年制造的混乱中寻找突围。接替李艾科出任CEO的惠特曼重组了PC业务和打印业务。惠普已经错过了移动计算的大好时机,但是向软件业务转型似乎又是一条困难重重的道路。
戴尔:要抛弃PC了吗?
一心向解决方案厂商转型的戴尔已经不愿意再多谈论PC业务。通过收购,戴尔正在不断丰富旗下解决方案。在近的一个季度里,戴尔的PC消费业务已经开始出现亏损。但戴尔高管日前表示,该公司不会放弃PC业务,因为这已经成为其解决方案的一部分。宏碁:手机后继无力
在过去的一年里,宏碁的高管似乎一直在埋怨微软,说微软Surface伤害了感情。宏碁本来也具备PC、手机、平板电脑多点发力的能力,但整个2012年宏碁给大众留下的印象似乎就只有几款超极本,低价的手机和平板电脑后继无力。
华硕:傍大款有戏吗?
回顾2012年,华硕在PC领域的动作其实并不少,从英特尔一开始推动超极本概念就紧跟着,到Windows 8到来后华硕也是很快地推出相应的机型,无论推动速度还是机型数量都比其他竞争对手占优。华硕的思路很明显,傍大款,跟着英特尔和微软的步伐走——华硕的逻辑是,如果Wintel都没戏了,那PC就都没戏了。
PC精品的2012
联想ThinkPad X1 Carbon:这个ThinkPad 家族的款超极本产品,也是全球轻薄的超极本之一。机身材质采用了碳纤维打造而成,在保证了机身强度的情况下,有效降低了机身重量。
联想IdeaPad Yoga13:将平板电脑与笔记本电脑两种形态结合在一起,兼具性能与超便携,在原有的基础上带给用户更多选择。
华硕VivoBook S200:是2012年发布的所有超极本产品中,售价低的一款,发布之初官方宣称的价格仅为3299元。这款产品的上市,彻底改变了超极本就是高端产品。
Acer蜂鸟S7:它是迄今为止全球薄的全高清触控超极本,裸机重量仅为1.3公斤,机身厚度仅为11.9毫米。
索尼Duo11:采用滑盖式设计、搭载Windows 8系统的混合型触控超极本,其采用的全高清触控屏幕在11英寸超级本市场独树一帜。