走过三十多年的中国安防产业,其技术一直都在演进。从新世纪的2002年开始的数字化潮流,到2005年网络架构,再到2010年厚积薄发的高清风暴,我们很清晰的看到,中国安防,正在谋变中。
在当下,中国安防行业谈及多的话题是“如何高清化”。其实,视频监控从模拟到数字,再到网络、高清、一直在解决两个问题:“实时监控”和“记录存储”。如何由被动方式转为主动的实时准确监控,如何在海量视频数据中快速搜索到想要找的视频资源,这时,人们将目光关注到智能化领域。
安防监控系统演变的过程是先数字化,再高清化,然后智能化。高清的实现是监控智能化发展的必经之路。而如何实现高清一直是安防行业热点话题。随着近几年百万像素摄像机的普及,相对应的,百万像素镜头的需求也随之增长。除了传统的交通领域,其他如城市监控等新兴行业应用也将高清系统列为。
监控镜头高清技术从幕后走向台前
当高清监控正受各大厂家“热捧”时,作为幕后英雄的监控镜头也在迅猛发力,实现监控镜头的高清技术正在一步步从幕后走向台前。目前监控镜头领域只有主流镜头厂家掌握着高清的核心技术,深圳超音速“AVENIRETOKU精工”高清镜头甚至已掌握了镜头五大核心技术。究竟镜头在实现高清上要拥有哪些关键性的技术?我们先从监控镜头的五大核心技术说起。
从今年的安博会上我们可以看到,虽然在众多参展商中,镜头厂商参展不多,但在安博会上涌现的镜头新技术却备受关注。深圳超音速在本次安博会上便提出了A.E精工高清监控镜头“五大核心技术”的概念。这“五大核心技术”包括:玻璃非球面模造技术(ASP)、超低色散玻璃材料应用(ED)、多层复合镀膜技术(IRCoating)、步进马达(Stepmotor)以及光学精密制造技术。
安防智能化将爆发 监控镜头演绎幕后英雄
监控镜头实现高清的“五大核心技术”
1、非球面技术(ASP)
玻璃非球面模造技术(ASP)是当今世界应用广泛、核心的光学零件加工技术,也是高品质镜头核心的技术之一。其特点是能减少球差,提高清晰度,并能缩小镜头体积。
AVENIRETOKU精工镜头所使用的非球面镜片,使光线经过高次曲面的折射,就可以把光线精确地聚焦于一点。非球面的设计,修正了影像不清,视界歪曲、视野狭小等不良现象,使成像更清晰、细腻。AVENIRETOKU精工SSV2808GNBIRMP、SSV2811CDNIRMP是非球面技术的代表作品。
2、ED超低色散镜片
随着监控对透雾及24小时全天候拍摄的清晰度要求越来越高,普通镜头已不能满足这种需求。采用ED玻璃的镜头能降低色散,使在透雾及红外光源下,保持焦平而不偏离,呈现高清晰画面。
ED镜片的特点是超低色散,近红外不离焦,加工难度大,成本高。AVENIRETOKU精工镜头选用ED超低色散镜片,可减少色差,并确保各类波长的光线实际对焦于同一点。因此会产生明暗对比强烈但几乎没有颜色失真的影像,让监控画面还原“本色”。
3、多层镀膜技术(IRCoating)
多层镀膜技术可以减少光线散射损失,提升镜片通光率,使画面更清晰。同时提升波长为750-1000nm光波的增透性。镜片表面一般为墨绿色。
镜头为什么需要镀膜?因为任何物体对光线都有反射作用,连无色透明的玻璃也不例外,差别在于光线的角度是否会形成反射效果。理想的镜片透光情况是光线能够完全透过镜头,并完整的在CCD上聚焦。百万高清CCTV镜头较于普通CCTV镜头技术要求更加严格。AVENIRETOKU精工镜头使用多层镀膜技术可实现防光线反射,促进光线增透,提升镜头的整体通光量,终提高成像质量。
4、步进马达技术
步进电机作为执行元件,是机电一体化的关键产品之一,广泛应用在各种自动化控制系统中。随着微电子和计算机技术的发展,步进电机的需求量与日俱增。而将步进马达技术应用于监控镜头将是促进安防智能化发展先进的一步。
镜头上步进马达的应用是目前的技术,对监控镜头实现数字精密控制至关重要。主要包括对光圈、变焦、聚焦自动及精密的控制,其精度可达0.01mm。AVENIRETOKU精工SSV2811CNDIRMP是步进马达技术的典型应用。
5、光学精密制造技术
百万高清镜头是在传统标清镜头制造技术基础上进行全面提升,高精密始终贯穿于光学设计、光学冷加工、金属机加工及装配检测等全流程,是对ED、ASP、IRCoating等核心技术的全面应用。全面提高镜头精度及同轴性是其主要特点。
结语
安防要完全实现智能化,还有一段很长的路要走,但是可以预见的是安防产品必将朝着智能化技术发展,安防智能化有很大的发展空间,智能化的安防产品也有很大的市场需求。镜头作为视频监控系统的核心部件,其高清技术的发展为监控高清化、智能化带来了福音。监控镜头“五大核心技术”将占领高清制高点,为智能监控的发展打下了坚实的基础。