北京时间12月26日晚间消息,市场研究公司IDC今天发布的半导体应用预测报告显示,全球半导体行业今年
营收
增长不足1%,达到3040亿美元。不过,IDC预计明年营收可增长4.9%至3190亿美元。
IDC还预计,从2011年至2016年,半导体行业营收年复合增长率为4.1%,四年内达到3680亿美元。
IDC表示,今年全球半导体行业营收增长缓慢的主要原因有:“PC需求疲软,DRAM和存储器总体价格下滑,半导体库存合理化,加上全球宏观经济持续呈现不确定性,GDP增速放缓,中国发展降速、欧元区债务危机和衰退、日本的经济衰退、对美国财政悬崖的持续担忧影响了企业的IT支出,从而影响了今年全球的半导体需求。”
今年营收增长的首要原因是智能手机、平板电脑、机顶盒、汽车电子产品的兴起,IDC预计,这些产品仍将是来年增长的关键动力。
IDC报告的其他结论还包括:
- 2013年“计算”行业细分市场的半导体营收将同比增长1.7%
- 2012年,移动PC领域的半导体营收下降了7.7%,2013年将增长5.5%。
- 媒体平板电脑、电子书阅读器、机顶盒和蓝光播放机领域的半导体营收增长仍将超过平均水平。DVD播放机、录像机、便携式媒体播放器和游戏主机等传统设备的销售额将进一步下滑。
- 2013年消费者细分市场的半导体营收总体将增长9.8%。
- 亚太地区在半导体营收中所占份额将继续增加,2013年增长率预计为5.5%。(冰岩)
相关阅读
·
台媒:半导体产业将迎来这个大商机...
2019-11-05
·
究竟是什么,让新品研发时间缩短一...
2019-11-05
·
MAX232cse芯片介绍
2019-10-22
·
高端数模转换芯片多少钱...
2019-10-17
·
国内电容器生产厂家排名...
2019-10-15
·
贴片排阻有方向及正负极吗...
2019-06-13
·
云汉芯城网站服务规则修订通知...
2019-05-23
·
耐磨热电阻基础知识解析...
2019-04-18
·
表面电阻率基础知识
2019-04-11
·
取样电阻有什么用
2019-04-11
·
什么是标准电阻
2019-04-10
·
铠装热电阻知识解析
2019-04-10
·
铜线电阻率信息大全
2019-04-09
·
方块电阻知识解析
2019-04-08
·
金属电阻率知识解析
2019-04-08
·
绝缘电阻测试仪有哪几种...
2019-04-04
·
色环电阻识别及精度
2019-04-04