详情页
首页>资料大全>企业资讯
细数制约LED照明行业发展的十二大阻力
电子发烧友    发表于   2012-12-27

1、 LED 色差问题

单个LED的应用,基本上不存在色差问题,但如果将众多的LED一起投入使用或者说一个灯同时具有多个LED,则色差问题便突出来了。先说一组灯具,如果一眼看出灯光的颜色不一致,我想愉快的心情便要打一个折扣。虽然象LUXEON一样将LED按色温分成八大军区,然后在每个军区中右分几个小区,在一定的程度上将大范围的色差进行了控制,但同一色区同一批LED中仍然存在差异,而这差异仍逃不了肉眼的挑衅。

2、LED绝缘问题

(这里所说的绝缘指散热基板对LED的正负极而言)不敢说我们是先发现LED的绝缘问题,但至少大牌厂商对我们的质疑感到惊呀。到目前为至仍未解决根本问题,只是采取弥补措施,如用铝基板来处理绝缘(初的铝基板并未做绝缘,现在几乎都做到了)可能大家觉得不可理解。单个LED不绝缘,影响不大,多颗串联时就有问题。

3、LED抗脉冲问题

这个问题与厂商尚有争议,在我的实际应用中确实存在,主要反应在冷脉冲上,即上电瞬间,少数LED在冷态上电的瞬间即击穿或断开。我认为不是静电或高压所致(开机电压在范围内)

4、LED发光角度的问题

由于各个厂商的LED透镜封装不一样即便是同一发光角度(标称角度),效果也不一样,使得聚光罩的选取难上加难,仍至不能通用。

5、LED潜在致盲的隐患

LED发光点过于集中使得中心点亮度超强,这样很容易伤到人的眼睛,虽然部分灯饰生产厂商在这方面做努力,但由于法规的滞后,也只能是为人的道德问题。

6、LED发热问题

理论上讲,LED不怎么发热,但由于目前技术的不成熟,LED发热以是众所周知,我不想多说。

7、LED效率偏低(发光率)

目前LED的电转换效率实在太低(由于没有仪器测试,不敢给出具体数据)。

8、LED亮度不足

亮度不足,使得目前LED在照明行业中只能充当配角,主要用于装饰。

9、LED光衰及寿命

目前内地或台商所产LED光衰及寿命问题比较严重,先不多说,大牌厂商如LUXEON标称10万小时,恐怕也只有他们自已心理清楚,加上散热解决的好坏,驱动器方面的匹配都有可能影响LED的光衰及寿命,所以10万小时也只是一个卖点而以!

10、LED驱动电源的问题

目前大部分驱动线路都是从开关电源借用而来,当然也有极小数线路是专门用于LED的驱动,但效果基本一样,由于LED须要直流驱动,采取恒流控制,使得驱动线路相当庞大,无法与电子变压器相提并论,而且效率也比较低,达到80%以算不错(单颗还达不到)。另外,厂商为追求适用性,宣称一个驱动器能带十来颗随便接(一颗,二颗,。..。.都可以),其实这是一种误区, 虽然是恒流,过高的起始电压往往会将LED致死于瞬间。

11、LED造型受限

由于LED单面发光的特性,使得LED灯具的造型受到一定的限制。

12、LED单价过高

一颗进口的1W-3W LED大都要3个美金左右,国产的也要10多块(质量差,无知识产权)一个6颗LED左右的左右的灯具卖到消费者手里,差不多1000多元RMB,请问你是想买彩电还是买灯具。

标签: 细数制约 LED 照明行业 ICkey芯片交易网 小批量现货代购 大联大采购 Element14采购 E络盟采购