AMD计划在2012年12月29日推出其款节能的8核台式电脑处理器。这种8核处理器的热设计功率为95瓦,可能成为喜欢安静的系统和超频潜力的用户的选择。遗憾的是这种处理器的价格并不便宜。基于Piledriver微架构的第三款8核AMD FX处理器芯片的默认主频为3.30GHz,可超频至4.20GHz。
这是AMD顶级FX-8350产品的主频。这种处理器芯片配置8MB二级缓存和8MB三级缓存。这种芯片兼容目前广泛使用的AM3+主板。
据PC Watch网站报道,款采用Piledriver内核的8核95瓦处理器芯片在日本的销售价格是16,980日元。这种芯片在美国的销售价格是大约199美元,高于FX-8320(售价169美元)和FX-8350(售价195美元)的价格。这两种芯片的热设计功率为125瓦。
目前还不清楚AMD为什么会发布高价版本的8核处理器。喜欢高性能的用户都知道,AMD的FX芯片赶不上英特尔的酷睿i5和i7“Ivy Bridge” 芯片并且避免使用AMD的FX芯片。很少有人会因为耗电量低而选择AMD的FX-8300芯片。对于主流消费者来说,8核处理器也许是一个很好的卖点,但是,确切的性能也许不是优先考虑的因素。主流消费者喜欢以150美元左右的折扣价购买这种芯片。
AMD没有对此报道发表评论。