由英特尔研发的一类低功耗笔记本电脑——Ultrabook,将悄然撼动好几个半导体市场,助推传感器、功率和模拟芯片的预期,然而,根据IHSiSuppli预测,它会给存储器模组升级换代带来一定的困难。
IHS(ElSegundo,Calif.)预测,Ultrabook出货量将由2011年的少于一百万台飙升至2015的1.365亿台。2015年,Ultrabook将占据42%的笔记本出货量。
Ultrabook的“轻薄”设计将改变传统个人移动PC的设计及电子元器件的选择,HIS预测。尽管Ultrabook的出现,给芯片供应商提供了一个巨大的新增长点的机会,但是恰恰是如此高速的增长带来的转型反过来推动主要行业在服务于笔记本市场的半导体芯片厂商中新一轮洗牌。
“在传感器的使用方面,相对传统笔记本来说,Ultrabook更接近类似于媒体平板电脑,”HISMEMS和传感器分析部门首席分析师JérémieBouchaud说。
媒体平板电脑大大增强了在传感器方面的使用,使得传感器拥有更广阔的市场空间,包括MEMS器件,如加速计,非MEMS器件如罗盘。传统的笔记本电脑使用非常少传感器,Bouchaud指出。
“随着分析预测2015年Ultrabook出货量将会占据笔记本市场的42%,这代表着MEMS将迎来高增长机会的预期”
Ultrabook在笔记本出货量的快速攀升会给谁带来好处呢?首先从中受益的将是模拟半导体,特别是电源管理器件,HIS预测。和传统的笔记本电脑相比,Ultrabook的娇小造型将对电源和模拟器件有较高的集成度要求。
“这些势必会提高电源管理电子工业在每单位销售中的价值,为模拟供应商赢得市场机会,”HIS电源管理传感器首席分析师MarijanaVukicevic说道。
Ultrabook“薄”、媒体平板电脑风格定位将冲击DRAM模组市场,特别是专门给存储器模组更新换代这块市场,HIS称。
根据HIS存储器需求分析师CliffordLeimbach分析,绝大部分Ultrabook的装配都是将DRAM芯片直接焊接在主板上。它简化了设计,但是也同时消除了传统外插式双线型DRAM存储器模组的需求,Leimbach指出。
记本是DRAM模组的关键市场,应用在PC上和要对存储器更新换代的等。Ultrabook预计在笔记本电脑出货中占有比较大的份额,DRAM模组市场却由此受到冲击,HIS指出。该冲击刚开始可能还不显眼,然而,预计到2015年,Ultrabook将会削减笔记本PC模组的更新比例提高至13.5%,大约是1.08千万单位,根据HIS预测。
Ultrabooks非常轻薄(在0.8英寸以下),配置有微软类似于现在的媒体平板电脑的PC操作系统,如即时启动激活,常态无线链接,固态硬盘和电池续航更长,单次充电使用超过8小时。这台机器将售价初步定在1000美元以下,但是,前期华硕、明基和其他厂商生产提供的样式可能会比较贵。