现在, LED 在一般照明用途中尚未普及,但预计到2018年,50%以上的灯座将支持LED,市场上销售的灯具也将有80%以上为LED灯。然而,目前前处理使用的LED生产设备的市场还达不到前两年的规模。与2010年的19亿美元,2011年的17亿美元的市场规模相比,2012年的规模只有6亿美元。这些企业将在2013年下半年进行投资,到2014年,LED生产设备行业将实现明显(但有限)增长。但这也将成为LED行业后的大规模投资。之后,市场的规模会持续缩小,成为基本靠换购(更换)需求维系的市场。
预计到2018年,LED用半导体材料的面积将增加到2012年的4倍,收益也将达到170亿美元的顶峰。销量虽然也将在2019年左右达到顶峰,但受到下面2个因素的影响,之后估计会逐渐转向减少。首先,因为单个LED发出的光量大幅增加,所以需要的LED数量减少。其次,与现在的技术相比,LED的产品寿命大幅延长,无需1年更换一两次灯泡,10年更换1次即可。这将使得更换用LED的市场大幅并且性地减速。
在2011年之前投资过度
在今后5年多的时间里,LED的生产还将继续扩大,那么,为何生产设备市场却已经触顶反弹?这是因为2010年和2011年出现了大规模的过度投资。其主要原因在于中国政府向MOCVD设备发放补贴,企业为确保市场地位拼尽全力进行投资。截至2010年,只有几家中国企业涉足LED生产设备领域,但如今已经增加到了70家。但多数企业恐怕都是昙花一现,而生存下来的企业估计也不会购买新设备,而是通过收购失败的企业增加产能。
在过去,LED行业一直是按照LED的要求,对标准的曝光设备和蚀刻设备略做改造,在进行调整、重新安装后加以使用。2009年,在曾为不同工艺使用相同设备的LED企业的协助下,生产LED的专业设备闪亮登场。令人感兴趣的是,老牌的半导体设备企业并没有涉足这一市场。
在购买生产设备时,为了降低设备占用成本(COO),一部分企业投资的是可靠性、均一性俱佳的高性能设备。而另一方面,也有企业打算减少设备投资额,通过购买便宜的设备,使制造成本小化。但从现在来看,多数企业(包括大多数中国企业)都已经开始选择前者。