2012年11月6日,慕尼黑 - 罗德与施瓦茨公司现在为R&S SMB100A 微波信号发生器 提供了谐波滤波器选件。这些滤波器可以在150MHz到40GHz的频率范围内提供高达-50dBc的谐波抑制;在小于3GHz频率时,甚至可以达到-58dBc。
新的谐波滤波器可以有效地提高信号发生器产生的信号质量,从而也提高了测量精度。在测量宽带接收机时,滤波器阻止了各次谐波进入接收频带从而影响测量。在测量放大器的总谐波失真时,滤波器保证了测量结果只包含被测件的谐波,而不包含信号发生器所产生的谐波。另外,由于信号发生器极低的谐波输出,进行标量网络分析时的动态范围可以显著地提高。
现在可以从罗德与施瓦茨公司得到针对20GHz版本的R&S SMB-B25谐波滤波器,以及针对40GHz版本的R&S SMB-B26谐波滤波器。更多的信息请访问/product.php?id=252