2012年12月27日,北京 - 罗德与施瓦茨 新推出针对微波应用的频率范围达43.5GHz的频谱分析仪 FSW43 。同时推出了谐波混频器,进一步将频率扩展到110GHz。无线通讯、雷达和卫星等领域的开发者可以极大地受益于FSW43频谱仪杰出的射频性能。
的FSW43频谱及信号分析仪覆盖2Hz到43.5GHz的频率范围。作为一款的高端微波频谱分析仪,这款仪器具备高动态范围、快速测量以及众多的测试功能。 即便在 微波频段 ,打开预放的条件下,其显示底噪能达到-164dBm。在40GHz,频率偏移10KHz位置,其接收机相位噪声性能达-117dBc/Hz,这对于接近载波的雷达信号的测量非常有用。 同时,仪器自身的误差对信号分析的影响会非常小。 这款仪器的测试速度也非常惊人,扫描速度高达每秒钟1000次。 由于具备多标签模式,用户可以在不同标签(不同测试甚至不同功能选件)之间快速切换。 FSW目前具备160MHz的信号分析带宽,可以分析航空航天、国防(Ka波段)和汽车雷达(E波段)领域常见的跳频、脉内线性调频等信号。
加装R&S FSW-B21选件之后,再配合R&S FS-Z60, -Z75, -Z90 and -Z110等外部谐波混频器,可以进一步把仪器的频率范围扩展到110GHz。 由于该仪器的第二中频高达1.3GHz,其镜像抑制范围可达2.6GHz,远高于目前市面上其他方案。因此FSW43是测试60GHz频段的IEEE 802.11ad 信号的理想选择。
该仪器自带的多标准无线通讯信号分析功能(MSRA multistandard radio analyzer)可以同时分析多个不同制式的无线信号的调制参数,并可以观察信号之间的时间关联性,用户可以找出不同制式信号之间的相互影响或干扰。 该仪器12.1英寸的超大触摸屏,也提高了仪器的易用性。 多窗口同时显示功能可以在一个屏幕上同时显示多个测量应用,使用户可以对测试有全局的观察和掌控。
这款高端的FSW43频谱与信号分析仪现已开始接受订货。