详情页
首页>资料大全>企业资讯
图文解析ARM:A7/A8/A9/A15到底是什么?
我爱方案网    发表于   2012-12-28

【导读】前不久ARM正式宣布推出新款ARMv8架构的Cortex-A50处理器系列,进一步抢占移动终端市场份额。近几年手机端较为主流的ARM处理器有哪些?当你听到Cortex-A**时是不是经常迷惑?本文知根知底的解析ARM处理器,以及解析其在手机中的应用案例。

前不久ARM正式宣布推出新款ARMv8架构的Cortex-A50处理器系列产品,以此来扩大ARM在高性能与低功耗领域的地位,进一步抢占移动终端市场份额。Cortex-A50是继Cortex-A15之后的又一重量级产品,将会直接影响到主流PC市场的占有率。围绕该话题,我们今天不妨总结一下近几年来手机端较为主流的ARM处理器。

图1

以由高到低的方式来看,ARM处理器大体上可以排序为:Cortex-A57处理器、Cortex-A53处理器、Cortex-A15处理器、Cortex-A9处理器、Cortex-A8处理器、Cortex-A7处理器、Cortex-A5处理器、ARM11处理器、ARM9处理器、ARM7处理器,再往低的部分手机产品中基本已经不再使用,这里就不再介绍。

Cortex-A57、A53处理器

Cortex-A53、Cortex-A57两款处理器属于Cortex-A50系列,首次采用64位ARMv8架构,意义重大,这也是ARM近刚刚发布的两款产品。

图2

Cortex-A57是ARM先进、性能的应用处理器,号称可在同样的功耗水平下达到当今顶级智能手机性能的三倍;而Cortex-A53是世界上能效、面积小的64位处理器,同等性能下能效是当今高端智能手机的三倍。这两款处理器还可整合为ARM big.LITTLE(大小核心伴侣)处理器架构,根据运算需求在两者间进行切换,以结合高性能与高功耗效率的特点,两个处理器是独立运作的。

图3

图4

应用案例:预计于2014年推出。

标签: Mouser采购 电子研发 Digikey采购 小批量芯片 芯片代购