详情页
首页>资料大全>企业资讯
Ubuntu发布移动版操作系统
新浪科技    发表于   2013-01-04
   


系统分为两个版本,采用全手势操作,支持HTML5程序
  新浪手机讯 1月3日凌晨消息,Ubuntu刚刚在其官方主页发布了移动版操作系统。

  该系统完全开源免费,并且分为“普通版”和“高级版”两个版本。其中“普通版”对手机配置的要求较低,但是功能有限。

  系统采用全手势操作,屏幕每个边缘都会对应不同操作,比如短暂的在屏幕左端边缘滑动手指便可呼出程序菜单,从屏幕左端滑到右端则可以显示目前打开的应用程序,短暂的在屏幕右侧滑动手指则是类似“返回键”的功能等等。

  Ubuntu移动系统支持HTML5网页程序,每个程序都可以不借助浏览器独立运行,有属于自己的图标。目前为止已经有诸如Google和Facebook等厂商率先推出了HTML5网页程序。官方主页上还声明Ubuntu移动系统支持其他诸如C、C++在内的程序语言,并且会提供SDK包供开发者使用。

  除了上述的内容,Ubuntu One云同步服务也会登录该系统,用户可以在多台设备之间共享文件。

“高级版”对底座的优化对于需要移动办公的人来说非常有用
  特色的还应该属该系统的“高级版”对手机底座的支持,具体说来是当手机放入底座使得手机的内容能够投射到别的设备上时,用户可以使用桌面版Ubuntu系统,兼容普通应用程序。

  搭载Ubuntu移动版操作系统的智能手机将于今年的CES大会上亮相。

标签: Future Avnet采购 安富利采购 E络盟采购 芯片代购网 IC代购网