详情页
首页>资料大全>企业资讯
三星GALAXY S4疑似真机视频曝光 配激光键盘
腾讯科技    发表于   2013-01-04
   

  腾讯数码讯(水蓝)眼看又到了三星GALAXY S系列更新换代的时候,所以在网络上自然便会出现不少有关GALAXY SIV的各种传闻。日前,俄罗斯网站rozetked放出的一段疑似三星GALAXY SIV的概念视频便引起了不少人的关注,尤其是包括激光键盘底座、足够纤薄的机身等特色设计,更是让三星这款下一代智能手机充满吸引力。
  疑似三星GALAXY SIV视频曝光
  从这段接近两分钟视频所展示的内容来看,传闻中的三星GALAXY SIV有着极其纤薄的机身,并且按照俄罗斯网站Rozetked的说法,视频中的手机便是三星即将在明年发布GALAXY SIV(GT-i9500)的一些特色和功能。比如这款手机将具备超薄机身,要比现在的三星GALAXY SIII和苹果iPhone5更为纤薄,将成为薄,轻和强大的智能手机。
  同时该机在功能上也相当强悍,装载有FHD全高清AMOLED触控屏和内置2.0GHz的四核处理器,内置摄像头则会达到了1300万像素,并且还会搭Android 5.0 Key Lime Pie操作系统。当然,三星GALAXY SIV酷的地方还是将提供具有激光键盘功能的底座,能够让用户通过激光投影出来的虚拟键盘来快速输入文字。
  视频真伪难辨
  值得一提的是,尽管现在不能确定这段视频的真实性到底有多高。但视频后结尾出现了这样一段文字“Samsung Galaxy S4 is build of the leaked drafts. Thanks Taemin Lee.”(三星GALAXY S4将和已经泄露出来的草图外观一样,感谢 Taemin Lee)却显得有些耐人寻味。一方面,这说明此次泄露的视频即便可能是概念作品,但或许应该是根据三星GALAXY SIV的原型设计而来;另一方面,则说明视频制作者或许已经无限接近了三星GALAXY SIV,并有可能保留了一些不为人知的信息。
  此外,该网站还提到了三星GALAXY SIV的型号为GT-i9500,这与目前的传闻也颇为接近。只是手机搭载的Android5.0系统则显得有些略微超前,但这也意味着该机至少明年五月份左右才能面市。
  无论如何,三星GALAXY SIV虽然在存在诸多传闻和小道消息,但基本上已经可以确定会配备FHD全高清触控屏,A15架构的四核处理器以及1300万像素摄像头等功能。至于正式面市的时间,预计应该在明年第二季度的可能性会更大一些。
iphone5杀手将至,三星决定在2013年1月的CES大展上发布三星GalaxyS4,像素密度高达441ppi,恐怖的3GB。多数传闻还显示,Galaxy S4还将搭载的是Exynos 5440四核处理器。基于A15,主频2GHz、GPU为八核心、28nm制造工艺!今天 06:17转播(腾讯数码)

标签: Mouser IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网