虽然没有3D视频超过170年的历史,3D音效的概念也由来已久,近日德州仪器空间阵列产品LM48901中运用的HRTF技术早在上个世纪就已经提出,并在上世纪90年代被实现在有限空间场耳机上,但实际中除了一些3D体验类游戏有所应用外,我们很少能在消费类产品的耳机和扬声器体验到这种据说很神奇的音效,此前也有公司推出宣称3D体验的音频IC,但实际效果并不理想。
究其原因,HRTF是一种仿生学的硬件和软件模拟,需要庞大的算法支撑,以往单一的音效芯片无法实现,同时,便携设备的耳机、扬声器等由于尺寸和位置的限制,其共振腔很小,要实现理想的声场扩展和串音消除也不容易。
此次德州仪器推出的空间阵列IC LM48901采用一个空间扩展DSP进行算法处理,同时简化了音效编程,使该产品符合其一直提倡的简易设计的理念,客户不需要是DSP专家,工具可实现快速迭代,从而易于使用;通过DSP内的DRC实现动力压缩,对低音进行处理,实现更好的低音效果;此产品还采用了系数发生器,通过对不同空间位置的音频信号进行系数设定来实现的音效定位;说到空间扩展,传统的增强空间扩展音频的技术包括波束成形、串音消除以及HRTF技术在这款产皮中都有体现;此外,通过菊花链级联的形式还可从现有的4声道扩展到多达16声道。
德州仪器中国区市场开发高性能模拟产品市场拓展经理信本伟为我们演示了这款产品实现的音效,笔者可以感受到在扬声器前不同位置其音效有明显的不同,也就是说,这种空间阵列IC实现的3D音效是有位置的,这使得这款产品的终端应用仅适用于单一或少数几个用户同时分享音效体验。用信本伟的话说,“我们对这款产品很有信心,同时它也得到了一些客户的肯定,相信很快就可以在市场上见到采用这款芯片的终端产品”。