英特尔将在2013年季度推出两款低功率“Ivy Bridge”处理器,热设计功率只有13瓦。这种处理器芯片将用于Windows 8平板电脑。速度快的用于平板电脑的Ivy Bridge处理器芯片是英特尔酷睿i7 3689Y。这种双核处理器的主频为1.5GHz,在Turbo模式下为2.4GHz。在单核模式中,这种处理器的主频甚至能够提高到2.6GHz。
英特尔HD 4000图形芯片的主频为350GHz,在Turbo模式下是860MHz。集成的内存控制器支持DDR3和DDR3L内存,主频为1600MHz。如上所述,这种芯片的热设计功率为13瓦。
一款更便宜的英特尔平板电脑处理器是酷睿i5 3439Y。这也是一款1.5GHz双核处理器,Turbo模式主频为2.1GHz。单核可以超频至2.3GHz。这款处理器配置的图形芯片与上一款相同,内存控制器也相同。事实上,这两款处理器的主要区别是缓存内存。酷睿i7 3689Y的缓存内存是4MB,酷睿i5 3439Y处理器的缓存内存是3MB。
英特尔将在2013年第三季度发布Haswell处理器取代这些平板电脑处理器。到目前为止,还没有这些芯片的任何细节信息。