详情页
首页>资料大全>企业资讯
OLED面板称霸之路未达预期
中国电子网    发表于   2013-01-04

目前OLED广泛被应用在手机产品,但OLED技术分辨率无法大幅提升,却也是未来OLED手机能否持续受到消费者青睐的关键之一;当前手机市占率三星加苹果加起来达六成,苹果优势来自iOS与庞大的软件资源,三星则寻求外来的作业系统,如google的Android、微软的WP8来合作;但在硬件部分,高分辨率LCD面板成为手机业者重要卖点,由于三星使用的OLED面板,为自发光、分辨率相较偏低,如何突破分辨率,成为三星难题,比起HTCButterefly的FullHD、达441ppi,三星真实分辨率仅落在250-260ppi;在LCD分辨率不断提升下,手机OLED面板应用已经面临挑战。

至于OLED于平板计算机的应用,则因切割成本较高,加上与传统LCD面板价格过大,成为发展阻力,LCD与OLED面板在手机价差约在30%以内,但平板计算机价差是“一片抵两片”,因此,在成本压力下,市场推估未来OLED在平板计算机的市占成长空间不大,目前OLED平板计算机市占仅0.63%。

在PC部分,由于目前PC产品价格僵化,若使用OLED调高PC价格,消费者恐无法接受;至于液晶显视器近年需求续弱,也未见液晶显示器厂商对OLED感兴趣。

因此,OLED可能将跨过IT产品,直接挑战电视发展,但原先韩厂声称OLED电视今年量产,却没有看到实质成果;邱宇斌指出,今年发展OLEDTV的环境恐怕比明年好,主要系近期市场相当关注的4k2k技术,超高分辨率将挑战OLEDTV发展,加上鸿海推出的60吋大尺寸低价电视抢市,由于OLEDTV与一般规格TV价差本来就大,在大尺寸常规TV降价高于预期下,消费者恐将选择CP值较高产品,因此明年OLEDTV发展仍然辛苦,预估渗透率不到1%。

同时,OLED技术发展已经从厂商间、扩大至国际间的激战,目前OLED市场遭到三星独占,用5.5代线生产中小尺寸OLED的产能中,三星即占95%,市场预估2015年,在其他面板厂如友达、奇美、天马、京东方加入下,将降低三星在OLED的市占,预估届时三星市占将降低至80%;若以8.5代线生产大尺寸OLED来看,三星与LG明年市占比约是8:2,需至2015年才可望降至52:48,不过,三星独占OLED市场对三星恐怕是短多长空,在寡占市场下,可能是三星OLED技术进步的另一阻力。

观察台厂OLED发展进度,台湾以专业Display厂自居,在投入OLED研发上,势必要提出资源,如今国内面板厂与5年前相比,财务弹性差很多,可能需要政府的支持,并加强对外合作,由于日本显示器产业近来相当辛苦,在量产产品上,成本竞争力不比台韩厂,不过,很明显的,日本有品牌优势,不可能放弃大型OLEDTV市场,因此若台日双方能结合彼此的品牌、成本优势,对双方而言都是发展OLED的契机。

而虽然OLED发展未如原先预期快速,但OLED依旧拥有轻薄优势,预估2014、2015年,可挠式OLED就能发展起来,这是传统LCD无法做到的,不过,尽管可挠式发展成功并能量产,但价格多少以及系统厂商能否配合此技术,还仍待市场与时间考验。

标签: ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购 大联大采购 Element14采购