详情页
首页>资料大全>企业资讯
2013年科技行业五大趋势:流动安全问题凸显
新浪科技    发表于   2013-01-04
香港时间1月3日消息,美国投资网站The Motley Fool周二发表分析文章,对 2013 年 科技 行业的五大事件作出了预测。文章称,预计 Google 眼镜等可穿戴计算设备将会成为下一种高科技身份的象征,流动安全问题将开始凸显,电脑将会“征服”起居室,大数据将令人们的健康状况出现重大改善,以及太阳能发电将会普及等。
以下是文章内容概要:
2013年已经到来,这一年将会怎样展现在我们面前呢?这就要看你是问谁这个问题了。在过去一年时间里,我们看到了许多惊喜,从 Google 眼镜项目Project Glass到3D打印“厂商运动”的兴起(实际上这种技术存在至今已有近20年)都是如此。与媒体所宣称的相比,这些技术对人类生活造成的影响都并没有那么大;但2013年是新的一年,科技巨头纷纷承诺会作出新的改进。
那么,2013年将会给我们带来什么样的重大科技发展呢?机器人管家和飞行汽车还不会出现,但有些令人激动的、甚至可能是令人害怕的新趋势将在未来一年时间里抓住整个世界的“眼球”。在我看来,很多新的发展趋势可以入选,但以下这五种是其中值得指出的。
1.可穿戴计算设备成为下一种高科技身份的象征
在2007年首次上市以后, Apple iPhone已经迅速成为全球无数人渴求的设备。在6年推出6代产品以后──第7年很可能也将推出第7代产品──这种经典设备正开始丧失其象征性。这并不是说,有任何其他智能手机已经取代iPhone成为了一种身份的象征;而是说在计算领域中,“酷”这个词只能带领人们到达现在这个地方而已。而且,当一种智能手机成为人人皆有的“街机”以后,这种手机所能代表的象征意义也就不大了。
现在,舞台已经变成了可穿戴设备的天下。我所说的并非iWatch,虽然如果设计得当的话,iWatch当然也能满足要求。身份象征要求“可见性”,而没什么能比 Google 的增强现实眼镜更具可见性,这种产品将于2013年初面向选定的开发者提供。虽然面向普通消费者的版本预计不会在2014年以前面世,但Project Glass项目的公众可见性应该会有助于这种产品取得“先声夺人”的效果。
与过去几年时间里那种圆形的电子计步器相比,健康相关可穿戴计算设备也正在变得“酷”得多。耐克支援加速计的Fuelband腕带是个人健康技术领域中的佼佼者,而在开发者寻找更多方式来将这种腕带的Nike+系统与用户生活进行整合的同时,用户自己应该也能找到更多方式将这种高科技产品炫给朋友们看。此外,许多创业公司也正致力于开发健康设备;而随着奥巴马医改活动在全美范围内的开展,这种设备应该会变得更加引人注目。
这些只不过是有可能在2013年中引起世界关注的可穿戴计算设备中的几种而已。除了 Google 的增强现实眼镜以及可以感知健康状况的人体监控器以外,还有其他许多想法也同样惹人遐想,例如支援GPS功能的鞋子、能识别手势的吊坠投影仪、甚至是人体皮肤上的电子“补丁”等。开发者对硬件开发领域的兴趣正在复苏,因此与过去几年相比,这一领域中的创新活动应该会变得更快和更加多样化。
2.流动安全问题开始凸显
你上一次听说大规模的流动设备黑客入侵事件是在什么时候?我是不记得了,所以不得不去搜索这样的例子,但却没有找到结果。你所听说的糟糕的流动安全问题经常都与应用试图获取自身不应获得的信息有关,但这种问题尚未转变成像网站密码盗窃或网络入侵那样的大规模事件。在2012年中,的流动安全事件之一就是一些Android应用被恶意代码修改,导致25万部手机受到感染;而与此相比,2011年PlayStation Network服务遭遇黑客入侵,导致7700多万个账号被盗。
但是,流动安全领域中相对平静的日子可能即将结束,原因是全球范围内的智能手机使用量已经超过了1亿部,而且这一数字可能会在三年内翻番,让黑客能够攻击的流动目标首次超过PC目标。我们会在智能手机上存储各种个人数据,而且与PC相比,智能手机上进入点与财务资源之间的链接要窄得多。与 Apple App Store相比, Google 开放式的应用市场意味着这个市场更容易受到攻击;就目前而言,Google Play应用商店中可能已有10万个应用值得怀疑。
其结果是,流动安全软件将会实现重大增长,在2014年以前其年度销售额增长速度预计将达50%,成为一个总额20亿美元的市场。AT&T已经计划在2013年向其流动用户提供流动安全软件套装,其他运营商很可能也会竞相仿效。英特尔旗下McAfee等大多数大型杀软厂商已经在提供流动安全软件,而且这种软件经常都是免费的;但是,许多流动用户都尚未认识到其手机正面临风险的事实。在2013年中发生重大的流动安全事件可能会是危险的,但对于让人们清醒地认识到这种威胁而言却是必要的。
3.电脑征服起居室
有成百上千万人都在使用微软Xbox 360游戏机,这种游戏机为那些“娱乐饥渴”人士所提供的不仅仅是游戏那么简单。但是,它仍旧是一种娱乐设备,正如 Apple 电视机顶盒以及其他许多类似的设备一样。计算仍旧在很大程度上是PC的“领地”,平板电脑只能被用来提高便携性,而不是用来取代PC。
但这种情况应该会在2013年发生变化。忘记网络电视(WebTV)以及其他试图将互联网服务带到电视萤幕但却以失败告终的努力吧;根据加布‧纽维尔(Gabe Newell)──他麾下公司Valve Software是令整个行业都发生改变的Steam数字经销平台的幕后开发商──的预测,PC将在2013年中进入起居室。Steam平台本身就在近进行了修改,推出了“大画面”(Big Picture)设置,专为电视上类似于游戏机的体验而设计,但这只不过是“电脑即电视”(computer-as-TV)发展趋势的一个方面而已。人们将不必在桌子前面佝偻着身体,而是可以轻松地坐在高清晰度的大萤幕面前,这种大萤幕与一台电脑连接在一起,这种电脑不仅具备PC的功能,同时还能像Xbox一样处理完全相同的任务。
另外不要忘记,长期以来备受市场期待的下一代Xbox游戏机预计也将在2013年底面世。微软正在围绕着的Windows 8来统一自身设计的各种设备,但到目前为止,Xbox版本的Windows 8对这个系统现有功能的延展还是很小。如果微软设计下一代Xbox只是为了提供全方位的Windows体验,那么就会错失一个黄金机会。
4.大数据带来重大的健康改进
这种预计将会出现的发展趋势与我个预测有联系。如果你能收集有关自己身体状况的更多数据,那么这些数据应该将可创造出更好的健康解决方案。预计到2016年时,可穿戴无线健康监控设备的销售量将会超过1亿部,而整体病人监控设备市场的规模已经超过60亿美元,预计到2014年销售额将会触及180亿美元。原因很明显,即这种设备能向用户提供更好的、更具目标性的数据,从而节省大量的医疗保健支出。
其他会有助于带来这种发展的趋势则包括个人基因学的普及。在去年9月,生命技术公司(Life Technologies)开始出售Ion Proton基因测序仪,其售价为1000美元。在过去几年时间里,这种设备一直都保持着令人瞠目结舌的成本下降速度。 Google 支援下的基因学创业公司23andme(以人体细胞中的染色体对数命名)近获得了足够的融资,使其得以性地将自身筛查服务的价格降低到了99美元。
从测序标准来看,23andme的测试只是基本的,只能对30亿个DBA标记中的100万个进行分析;但是,这家公司的基因学数据库中的数据在一年半以前就已超过10万人,而鉴于测试成本已大幅下降,达到200万人的目标也指日可待。这种信息虽然可能不够完善,但仍可提供一种强大的基础,给人类带来有用的健康利益。这就是人体领域中的“大数据”。
辉瑞公司的基因靶向型肺癌新药克里唑蒂尼(Xalkori)已经在利用基因技术,而在2013年中,应该会有更多新的健康知识出现;通过许多健康健康设备的分析,再加上基因学信息资料组的日益增加,预计这些知识将会推动药物朝着更具目标性、更加个人化和更有效的方向发展。
5.太阳能发电的普及
在一年以前,我原以为太阳能面板将开始朝替代能源的方向转变,这种趋势将在五年内启动;但现在看起来,我可能是太过保守了。据《经济学人》近刊载的一篇文章指出,斯旺森定律──相当于太阳能行业中的摩尔定律──显示,2013年太阳能面板的每瓦特发电成本预计仅为0.74美元。根据美国太阳能公司SunPower创始人理查德‧斯旺森(Richard Swanson)提出的这种定律,太阳能电池的成本每下降20%,就意味着全球产能将可加倍。
来自于《经济学人》这篇文章的更多数据显示,太阳能面板安装成本会让总的发电费用变成每瓦特4美元,高于煤炭发电的每瓦特3美元和天然气发电的每瓦特1美元。但问题在于,对于太阳能发电来说,安装效益正在不断改善,而且其燃料从本质上来说是免费的。埃隆‧马斯克(Elon Musk)麾下的太阳能公司SolarCity已在近IPO首次公开招股)上市,筹集了所需资金来拓展和优化自身业务。另一家太阳能创业公司Twin Creeks则在2012年公布了一种生产太阳能电池的新方法,信誓旦旦地宣称这种方法可将电池成本减半。
无论是否有补贴,太阳能厂商与传统燃料来源进行竞争的能力都正在迅速增强。煤炭和天然气价格目前都在多年低点附近徘徊,预计这种价格水平会在长期内继续下去无疑是件傻事。在未来这一年时间里,能见度的增强和成本竞争能力的提高应该会终让太阳能发电成为美国电力系统中的重要组成部分。一旦此事发生,那么单是从成本节省所能带来的使用度上升趋势来说,这个行业就会实现重大的增长;也就是说,这个行业没有必要接受备受争议的政府补贴。我对断言每个社区中都会至少有一个“太阳能屋”心存疑虑,但如果价格合适的话,这当然是有可能发生的。(唐风)




























标签: 2013 科技 五大趋势 IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网