详情页
首页>资料大全>企业资讯
Intel SSD 530二季度亮相 NGFF接口?
mydrivers    发表于   2013-01-05

Intel在去年正式发布了采用20nm NAND闪存的335系列SSD,标志着旗下的SSD开始向20nm制造工艺过渡。

此前就有消息称在335系列发布之后,Intel将会开始着手准备520系列的继任者530系列了,目前已经出现在市场上的525系列由于全部采用了mSATA接口,因此严格来说并不算是520系列的继任者。

530系列的发布时间会在今年一季度或者二季度,首批将会有80GB以及180GB两款信号,接口则有2.5寸SATA 6Gbps、mSATA 6Gbps以及NGFF SATA 6Gbps三种。 传统的2.5寸SATA 6Gbps和mSATA我们都不陌生,那么什么是NGFF接口呢?

据了解,NGFF接口是Intel为超极本量身定做的新一代接口标准,其尺寸仅为42mmx22mm,单面布置NAND颗粒的话厚度为2.75mm,双面的话厚度则是3.85mm,而目前mSATA接口的SSD尺寸为51mmx30mm,单面厚度就达到了4.85mm。 NGFF接口相对mSATA来说体积进一步减小,更加节省超极本内部的空间。

如此一来NGFF接口的SSD就会很难出现在DIY市场上了 ,一般情况下都作为 OEM 厂商的专用产品直接安装在超极本中, 当然也不排除未来的桌面主板上会搭载NGFF接口的可能性。

标签: OEM IC代购 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台 Future采购