美国设计一种鞋,售价250英镑,内置一个微型GPS系统,类似于汽车导航系统,能够精确定位使用者所在位置
如果GPS鞋使用者离开了指定安全区域,他的亲密朋友或者家人将接收到短信或者电子邮件
目前,美国公司设计一种“GPS鞋”,内置的微型GPS系统可以精确显示使用者的位置,如果他是一位走出设定区域的阿兹海默症患者,他的亲属将接收到短信或者电子邮件提示。同时,这款GPS鞋还将为使用者提供日常生活更大的自由空间。
这款GPS鞋主要用于监控定位阿兹海默症患者的行踪,现已在英国市场销售。作为阿兹海默症的亲属和朋友通常都非常担心他们会迷失方向,现在这款GPS鞋能够远程监控阿兹海默症患者,并让他们拥有更大的行动自由。
目前,GPS鞋售价为250英镑,内置一个微型GPS系统,这非常类似于汽车卫星导航系统,让使用者所在位置精确定位。
患者亲属们甚至能够设置一个特定的“安全区域”,因此当患者超越了安全区域,将以手机短信或者电子邮件的方式提醒亲属。
患者亲属使用一个应用软件下载至智能手机或者计算机,能够发现迷失方向的患者。这个GPS系统植入鞋的后跟中,看上去与正常的步行鞋没有区别。从外表无法看到GPS系统,使用者穿着鞋时也不会感觉到,该系统包含着一个电池、SIM卡(用于跟踪使用者)和一个集成芯片,这些元件组合在一起具备了监控定位功能。
在鞋后跟有一个天线和一个USB接口,USB接口可以充电,大约每两天需要充电一次,每次充电大约两个小时。现在这款GPS鞋被命名为“艾特雷克斯导航GPS鞋”,首先在英国市场进行销售。
据悉,艾特雷克斯导航GPS鞋是美国洛杉矶市GTX集团公司和艾特雷克斯鞋业公司合作设计的,GTX集团公司负责制造微型跟踪定位装置。
GTX集团公司董事长帕特里克-伯塔那称,初这种微型GPS系统用于制造长跑运动员的训练鞋,但是该产品经测试非常受益于阿兹海默症患者,便改变了初的用途。预计英国和爱尔兰阿兹海默症患者人数大约80万人,这些患者思维行动迟钝,很容易迷失方向。
统计数据显示如果在初24小时内未找到迷失患者,50%以上的患者将遭受身体损伤。
美国乔治梅森大学健康和公共事业分校的安德鲁-卡尔教授称,这种鞋子能够拯救患者的性命,让这些老年患者避免危险交通事故。这对于阿兹海默症早期阶段非常重要,这一状态下患者具有的生命危险。
阿兹海默症患者能够生活在室内,但是他们的神智模糊,当他们出门走一走时,很可能就多天找不到回家的路。卡尔指出,这种GPS鞋是非常有效的,但经常这种装置会被阿兹海默症患者拒绝,其主要原因是这种心理极端偏执是该病症的一种表现形式。