目前安防行业正处于由模拟监控转向高清监控的关键时期,由于高清监控准入技术难度高,市场的准入门槛也相对较高,模拟时代大大小小的企业,甚至作坊式的工厂都可以进入这个行业的局面可能一去不复返,在优胜劣汰的残酷竞争中,中小型企业如果不大肆注重技术升级与企业转型,将随时面临被市场淘汰的命运。在安防行业大浪淘沙发展趋势下,安防技术发展状况如何?
目前安防行业正处于由模拟监控转向高清监控的关键时期,由于高清监控准入技术难度高,市场的准入门槛也相对较高,模拟时代大大小小的企业,甚至作坊式的工厂都可以进入这个行业的局面可能一去不复返,在优胜劣汰的残酷竞争中,中小型企业如果不大肆注重技术升级与企业转型,将随时面临被市场淘汰的命运。在安防行业大浪淘沙发展趋势下,安防技术发展状况如何?
高清风暴中并驾齐驱的SDI和IPC
几年前,行业有种声音,“无网络·不高清”!从侧面也反应中国安防产业技术竞争的单一性。过去HD-SDI由于需要租用广电的配套设备,造价显然不够亲民。2011年完全爆发的HD-SDI产品研发,目前其配套产品已经比较完善了,HD-SDI的摄像机,不论是CMOS还是CCD都推出多种方案,经过测试效果非常好,基于HD-SDI的DVR、矩阵、屏幕拼接墙、软件控制平台都有数家产品上线使用。
随着HD-SDI标准化构架的建设和升级,以及市场高清画质的领域逐渐被打开,厂商进一步的研发投入和制造,对HD-SDI产品的功能特性有了更进一步的解析。由于HD-SDI方式解决了信号的高清采集、无延迟传输、高清显示,而IP方式解决了信号的存储、多级平台调用、信号的处理、分析、业务平台等任务,在当前中国特有的技术需求和系统现状下,多信号格式、多业务平台才是高清发展之道,这也是在中国安防行业高清风暴中HD-SDI和IPC高清监控方式并驾齐驱的理由之一。
云计算将成安防重要铺垫
如今,云计算已经日益深入到了更多的领域当中。而安防与云计算的“合作”,能给我们带来什么样的效果呢?是为了赶流行,追时髦?还是真的在技术上对云计算有着非常迫切的需要?它能否带给我们想要的需求呢?
对此,业内人士也有着自己的看法,海康威视的技术总监何经理表示说,随着视频监控的高清和智能的应用越来越广泛,产生的数据量还是非常大的。所谓,为了对数据进行有效的管理,于是就引入了云的概念。可视化的意义在于为了提高业务的管理和系统的管理综合效率和服务的水平,而相关标志性的产品就是我们的网络摄像机,这里面采用的很多技术就是我们的云存储和云计算新的技术,采用了云技术,客户并不关心技术的细节,更关心的是我们服务的应用的体现。
随着未来对高清,智能化应用的日益广泛,安防领域对于云计算的依靠乃至融合,也会越来越多。云计算的不断完善,以及监控、智能家居需求的不断提升,安防与云技术的融合已经成为一种必然的趋势。甚至在当前存储需求日益加大,兼容性需求日益增强的情况下,云计算很有可能会在未来成为安防性能提升的主要方式,甚至在很长一段时间里,成为安防系统性能提升的方式。
平台化将是企业提升核心技术的关键
之所以说平台化将是安防监控企业提升和掌握核心技术的关键,是因为在行业化和集成化的趋势下,在各个厂商在推广行业系统解决方案的时候,需要对前端到后端的产品线进行整合,这就离不开软件平台极其配套的硬件设备的支持。目前国内的主流监控厂商基本都具备自己的软件平台,不同的是这些平台的定位和规模大小都不太一样,在这些软件平台厂商中,有的是纯软件提供商,而有的则会搭配一些后端硬件如,IPSAN、服务器、大屏等来进行综合提供。
从应用层面分析,中国安防行业的软件平台分为公安应用类、行业用户类和运营服务类三种。总而言之,未来几年,平台软件成为以监控为主营业务厂家的标配,不同的是有的平台具备运营级别的实力,而有的目前还处于客户端的阶段。平台软件的技术也在飞速发展,分布式部署、B/S架构、多域架构、中间件、嵌入式系统及数据库的应用等较为先进的理念都已经在不同的平台中有所体现。
智能化技术开始进入规模化应用
高清之后,无疑下一个技术热点就是智能化技术。我们所谈的智能化更多地出自视频分析产品厂商或者CCTV供应商,其实,安防智能化不仅仅是指视频智能分析,而会是系统层面的、整个安全层面的智能化,视频智能分析将只是其中的一部分。智能化的实质将是来自于机器视觉和设备级智能的末端智能,逐步引申到系统高级思维的一个全面的过程。这样来看,安防智能化需要以集成化为基础,如果没有集成化的安防环境,所有智能化只能是末端的设备级智能,而只有系统间集成环境形成,才能从设备级的末端智能化逐步上升成覆盖整个建设项目的系统级智能化。
从目前安防智能化中应用成熟的智能视频分析技术发展来看,它能在几乎不需要人为干预的情况下,通过对摄像机拍录的图像序列进行自动分析来对动态场景中的目标进行定位、识别和跟踪,并在此基础上分析和判断目标的行为,做到既能完成日常管理又能在异常情况发生的时候及时做出反应,从而解决了传统监控工作量大、效率低、反应速度慢等问题,其优势显而易见,也是推动整个安防智能化为关键的技术之一。