C114讯 1月4日早间综述(艾斯)作为全球电信业“苦中作乐”的一年,众多运营商因经济疲软或市场环境的不确定性选择放缓投资,从而导致设备商们不时感到“阵阵寒意”。但无可厚非的是, 2012 年也是全球LTE发展迈出坚实步伐的一年。
从年初宣布关闭2G网络、商用LTE的韩国电信开始,无论是在持续引领发展的美国市场,还是步调明显加快的欧洲市场,再或是缓慢起步的非洲市场等,我们看到,向4G LTE的发展演进,已经成为全球主流运营商的统一选择。在本文中,C114中国通信网对2012年全球范围内宣布商用LTE的运营商进行总结。
地区分布篇
美洲
Wireless Intelligence预测,截至2012年第三季度,美国、韩国和日本三个国家的LTE用户数占全球总量的87%。到三季度末,全球LTE用户数预计达到3800万,其中美国用户占44%,韩国占29%,日本占14%。现在,美国已经是全球LTE覆盖面广、设备和用户多的国家。
2012年7月,美国第三大移动运营商Sprint宣布商用LTE,在此之前,前两大移动运营商Verizon无线和AT&T的LTE部署已经如火如荼。此外,今年5月份,美国地区运营商Cellcom也宣布商用了LTE。美国WiMAX运营商Clearwire则已宣布,计划于2013年6月份商用TD-LTE。有报道显示,美国一共有19家运营商,其中13家运营商都已经上了LTE。
据LightReading报道显示,目前Verizon无线的LTE服务已经了美国470多个市场,AT&T则已经覆盖了116个市场,Srpint的LTE覆盖49个市场,同时还有71个Wimax市场,MetroPCS的LTE覆盖了13个市场以及弗洛利达的大部分地区,Leap Wireless也已有两个LTE服务市场。而排在美国移动市场第四位的T-Mobile USA的母公司德国电信也已经确定,2013年将向T-Mobile USA投资47亿美元用于推出LTE。
北美洲地区除了美国以外,加拿大电信运营商Telus也已经于今年2月10日宣布商用LTE,墨西哥的无线服务提供商美洲电信(America Movil)的本土移动公司Telcel则在11月6日推出了4G LTE移动服务,美洲电信波多黎各子公司Claro 今年11月也宣布在该国全面商用LTE。
而在南美洲地区,哥伦比亚UNE、巴西Claro等也在2012年商用了LTE。
欧洲
我们知道,欧洲是全球早商用LTE网络的地区,由TeliaSonera于在2009年12月在瑞典斯德哥尔摩和奥斯陆推出。但此后LTE却由美国一直引领发展浪潮,欧洲地区当然不甘落后。因此,2012年,欧洲地区成为全球LTE发展活跃的一个地区,随着英国等欧洲主要国家4G频谱牌照的发放,我们可以预期,2013年欧洲LTE的发展将会继续呈现踊跃之势。
据不完全统计,2012年欧洲地区宣布商用LTE的国家和运营商有:T-Mobile匈牙利、沃达丰葡萄牙、克罗地亚电信、俄罗斯MegaFon、荷兰KPN、Tele2荷兰、葡萄牙电信、斯洛文尼亚Si.Mobil、俄罗斯MTS、丹麦Hi3G、挪威电信(Telenor本土商用)、英国EE(Everything Everywhere)、意大利电信、比利时电信(Belgacom)、希腊Cosmote、沃达丰罗马尼亚、法国电信Orange(本土商用)、Tele2爱沙尼亚、瑞士电信、Orange罗马尼亚、Yota(分别在俄罗斯和莫斯科商用)以及电讯盈科在伦敦宣布商用LTE等。
此外,西班牙电信运营商COTA已经在穆尔西亚(Murcia)完成了基于TD-LTE技术的4G移动宽带试验。该运营商计划在12月推出商用服务。COTA表示,其在穆尔西亚的网络是南欧首个TD-LTE 2.6 GHz网络。
从时间上来看,随着可用4G终端种类的增加和成熟上市,下半年以来欧洲地区的 LTE商用 进程明显加速。不少欧洲地区运营商表示,他们往往等到有可用的消费者终端上市之后,才会正式推出商用LTE服务。
目前已经宣布预计在明年推出商用LTE服务的欧洲运营商包括Telenor丹麦公司和法国第二大电信运营商SFR等。
亚太
除了美国以外,日韩两国可谓2012年LTE发展中抢眼的两个国家。在韩国法院批准韩国电信(KT)关闭其2G CDMA网络,从而将1.8GHz频段腾出用于4G业务后,2012年1月3日,KT正式宣布推出商用LTE服务,由此开始了这家韩国第二大移动运营商追赶其本土竞争对手的步伐。目前KT的LTE用户数已超过200万。
数据显示,截止今年10月底,韩国的LTE用户数已经超过1000万,预计今年底韩国LTE用户将达到1600万。其中SK电讯在2012年7月份已经完成了覆盖韩国99%人口的LTE网络部署,截止12月12日,其LTE用户数于已经超过7百万,成功实现了设定的年终目标。目前,SK电讯的LTE用户数量在其移动用户总数中占26%。韩国第三大移动运营商LG Uplus截止今年11月LTE用户数已超过330万。
今年2月份,日本第三大移动运营商软银宣布商用TD-LTE网络,在此之前,日本其他两大运营商NTT DoCoMo 和KDDI均明确加入LTE阵营。截止今年9月,NTT DoCoMo的LTE用户已经超过600万。需要指出的,已被软银收购的日本虚拟运营商eAccess也在今年3月商用了LTE服务。
印度大移动运营商巴帝电信(Bharti Airtel)于今年4月在加尔各答正式商用了TD-LTE网络。印度信实工业旗下移动运营公司Infotel Broadband Services,也即将在孟买、德里和贾姆讷格尔三座城市部署TD-LTE试验网。印度固网宽带服务提供商Tikona Digital Network则计划明年推出TD-LTE商用服务。
此外,新加坡StarHub、菲律宾Smart通信、老挝电信LTC均已在2012年宣布商用LTE服务。
与此同时,香港地区的LTE发展在2012年也进入了“竞赛”状态。中国移动香港分公司在今年4月25日宣布在香港商用LTE服务,并已于本月18日在香港商用TD-LTE/LTE FDD双模网络。除了中移动外,香港地区移动运营商和黄3、数码通、CSL也都在2012年商用了LTE。
非洲、中东及其他
尽管目前非洲许多运营商仍专注3G网络部署,这一地区的3G渗透率仅为4%左右。但是,一些非洲移动运营商部署4G网络的进程已经缓慢开始。截至目前,纳米比亚(MTC)、安哥拉(Movicel和Unitel)、坦桑尼亚(Smile通信)、南非(MTN)和毛里求斯(Emtel)都已在城市地区推出了商用LTE服务。
据外媒报道,尼日利亚GSM移动运营商之一Airtel Nigeria,以及埃塞尔比亚老牌运营商埃塞电信(Ethio Telecom),都已经在准备推出商用4G LTE服务。巴帝电信(Bharti Airtel)子公司Airtel Nigeria也表示已经完成了LTE试验,预计将很快推出商用服务。
但是,尽管媒体在大肆宣传,事实上,安哥拉和纳米比亚的LTE网络仅覆盖了有限的一些城市,这些国家的大部分用户仍停留在3G或2G网络。Informa Telecoms & Media预测,到2012年底,非洲地区LTE用户将达到35万,并将于2017年底增至约4000万。
在中东地区,Viva巴林、科威特Zain、阿联酋Du、阿曼电信(采用TD-LTE技术)也都在今年纷纷宣布商用LTE服务。视线来到大洋洲,2012年,澳大利亚Optus商用了LTE FDD服务,并计划于2013年3月或4月在其首都特区商用TD-LTE业务,
厂商收获篇
Infonetics Research研究报告显示,爱立信在2012年第三季度继续引领4G/LTE市场。诺基亚西门子则在本季度超越阿尔卡特朗讯和华为,成为全球第二大LTE设备供应商。
Infonetics Research移动基础设施及运营商经济首席分析师Stephane Teral表示:“我们看到,美国、日本和韩国在今年第三季度均出现了强劲的LTE发展态势。作为对比,‘ 金砖四国 ’的LTE发展则相对疲软。全球LTE设备销售在第三季度增长了30%。”
爱立信表示,迄今为止已经在全球签署了超过100个LTE/EPC合同,拥有全球LTE市场超过60%份额,其中有50多个网络已经投入运营。LTE网络现已覆盖全球4.55亿人口,而其中3.05亿人口的覆盖使用的是爱立信LTE网络设备。
Dell’Oro Group的数据显示,诺基亚西门子通信目前拥有70份LTE商用合同(其中不包括试验网合同)。根据Dell’Oro Group分析师的报告,诺基亚西门子通信在2012年第3季度LTE无线接入网市场份额排名第二(按收入计算)。
华为则表示已与全球前50强运营商中的37家开展LTE合作,已助力德国电信、西班牙电信、日本软银、Telenor、TeliaSonera、沃达丰、Bharti Airtel、沙特电信、阿联酋电信(包括沙特Mobily)、加拿大Bell/TELUS、MTS等运营商开通LTE商用业务。截止目前,华为已助力全球运营商开通了56个LTE商用网络及41个EPC商用网络。
截止到2012年9月,中兴通讯已经获得了38个LTE商用合同,与全球100多个运营商合作并部署试验网。在已投资LTE的国家中,中兴通讯已进入的国家接近7成。目前,由中兴通讯承建并已成功实现LTE商用的运营商包括:中国移动、CSL、TeliaSonera、Telenor、Hutchison、SoftBank,Bharti Airtel等。
上海贝尔副总裁、阿尔卡特朗讯亚太区无线销售支持中心副总裁何其锐曾向C114介绍道,截止今年9月,阿尔卡特朗讯在全球已经参与了70多个LTE商业试验网建设。数据则显示,截至目前阿朗已在全球范围内获得了30份LTE商用合同。