支持LTE网络的手机已经越来越多了,但是LTE 4G网络可是很耗电的,一个不小心电池就跑完了,再快的网速也白搭。不过意法爱立信或许能使情况好点至少看上去颇为乐观,因为它们的新一代LTE芯片将可以节省50%的能耗。
LTE芯片被研发出来之后,过于耗电一直是其的毛病,虽然期间能耗方面有过几次的改善,但是仍然不够。如果这次意法爱立信能够成功减少50%能耗,相当于将使用时间延长了一倍。包括Verizon在内的运营商的VoLTE业务(全名是Voice over LTE,即基于LTE网络的语音呼叫)也将有个盼头。比起我们目前的语音电话,VoLTE对于无线频谱的利用效率更高,有助于运营商节省成本,接通速度也更快,通信质量更好。