详情页
首页>资料大全>企业资讯
飞思卡尔强势推介Kinetis+X,32位MCU列强相争
电子工程专辑    发表于   2011-11-25

“现在是黄金年代,MCU厂商的未来在中国。”这是飞思卡尔亚太区市场总监曾劲涛在“MCU技术创新与嵌入式应用大会”上的感慨。根据市调机构Darabeans的预测,2011年全球的MCU市场将增长9%,市场总额达到160亿美元。其中中国市场在全球经济一片低糜的情况下一枝独秀,成为MCU厂商们激烈争夺的重点区域。

近年来,很多应用领域的新需求都推动8位MCU向32位MCU迁移。32位MCU工作效率更高,简化设计使功耗更低,提供更多的可用外设资源,有更宽广的产品平台,性价比和开发的便利性越来越向8位靠拢。同时,8位市场依然会存在,而且用量依然会很大,它们主要服务于那些需求量非常大、对成本非常敏感、所需资源和功能都有限的应用。曾劲涛认为,目前以产品性能划分的话,MCU可分为三个市场:50Mzh以下;50Mzh到100Mzh;还有更高端的150Mzh以上的市场。Gartner则预测,2012年32位MCU市场的需求量将非常接近8/16位MCU的总和,但是其销售额将超过8位/16位MCU,32位MCU将大放异彩。8位MCU目前的市场份额在40%~50%,未来其市场增长率将放缓,但它仍然会占有较大比例的市场份额。

在近日深圳举行的MCU技术创新与嵌入式应用大会上,飞思卡尔、ST等厂商纷纷重点介绍了基于ARM Cortex-M4内核的MCU产品。其中全球MCU市场份额排名第二的飞思卡尔于2010年6月宣布推出的Kinetis K系列(即K10、K20、K30、K40、K50以及K60)产品代表了目前主流的32位MCU性能。这一系列不但可以做到超低功耗,同时具有丰富的模拟、人机界面、连接性以及保密和安全功能。此外,ARM提供的完善生态系统也为客户产品开发提供了便利。

除此之外,飞思卡尔还宣布将在明年推出Kinetis X系列的产品,据了解该产品仍然采用Cortex-M4内核,同时新的Kinetis X系列操作频率可以达到200MHz,这将比目前ST宣称的“业界快”MCU 168 MHz的速度更快。尽管如此,高速度并非Kinetis X系列的主要目标。曾劲涛表示,与软件和服务相比,速度在客户主要需求中并非排在前列。

飞思卡尔资深全球产品经理陈丽华在演讲中表示,飞思卡尔Kinetis系列产品是业界首款基于ARM Cortex-M4的MCU,它是一个包含200多个不同特性的可相互兼容和扩展的芯片组。K50微控制器系列为连续监测提供多种连接选项,并为便携式医疗设备、仪器仪表和工业测试和测量设备等应用领域的可靠模拟信号处理提供集成测量引擎。Kinetis K50系列已纳入飞思卡尔产品长期供货计划,并保证至少15年的稳定供应。飞思卡尔工业与多元市场微控制器部副总裁Geoff Lees就表示,“Kinetis X系列提供了该类MCU中前所未有的性能、内存和特性集成,并且为我们的客户提供了设计灵活性,帮助他们保持市场地位。”

曾劲涛还表示,除了基于ARM架构的Kinetis系列,飞思卡尔将继续保持自有的ColdFire(冷火)架构的MCU。该产品被广泛应用于飞思卡尔优势的汽车电子和工业领域。据了解,目前这两块市场在飞思卡尔MCU份额比重占到了2/3和1/3。“汽车市场的占比可能要更高,中国的汽车市场才刚刚起步,有很大的空间。”曾劲涛认为ColdFire+32位MCU和KinetisMCU将共存。ColdFire+32位MCU有相对低廉的价格、更低的功耗和更小的封装。“当用户需要更低成本的时候,可以选择ColdFire架构,我们可以免费提供。”

 

标签: 飞思卡尔 Kinetis X 32位MCU Mouser代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY IC代购