新浪手机讯 1月7日下午消息,NVIDIA英伟达今日正式发布四核移动处理器Tegra 4,全新平台采用四核Cortex-A15架构处理器以及72个GeFore GPU核心,通过选装Icera i500基带可支持4G LTE网络。
原代号为“Wayne”的Tegra 4具备72个定制NVIDIA GeForce GPU核心,其GPU处理性能是Tegra 3的六倍,可实现更加逼真的游戏体验和更高分辨率的屏幕显示效果。Tegra 4首次集成应用了四颗Cortex-A15 CPU核心,网页浏览能力提升2.6倍。
Tegra 4与Tegra 3同样采用4+1核设计,采用第二代节电核心,适合低功耗的标准使用环境,其PRISM 2 Display技术可以在实现高级视觉效果的同时减少背光功耗。在一般使用环境中,Tegra 4的消耗功率比前一代的Tegra 3减少了45%。同时,它可实现长14小时的手机高清视频播放。
Tegra 4还可通过选装芯片组——第五代NVIDIA Icera i500处理器实现全球4G LTE语音与数据致支持。Icera i500处理器效率更高,处理速度是传统调制解调器的四倍,但体积却只有其40%。
Tegra 4通过融合GPU、CPU与相机图像信号处理器的处理能力,支持高动态范围 (HDR)照片与视频。HDR技术可完美捕捉图像,其中包括使用闪光灯拍摄的图像,与人肉眼看到的效果完全一致,明亮与昏暗区域的细节表现十分完美。
Tegra 4 主要特性
•具备72 个GeForce GPU核心
•四核 ARM Cortex-A15 CPU 以及一个第二代节电核心
•摄影运算架构
•通过可选的Icera i500 芯片组可支持 LTE 功能
•4K 超高分辨率视频支持