详情页
首页>资料大全>企业资讯
【组图】挥舞iPhone或Android机控制机器人
我爱方案网    发表于   2013-01-09

【导读】Mindstorms EV3是乐高可编程机器人套件的版本,其中配置了新的 传感器 ,以及一个应用程序,通过该应用程序,挥舞手中iOS或Android设备就可以控制这些机器人。

据国外媒体报道,自从2006年以来,很多东西都发生了改变。社交网络统治了一切。对极客精英来说,智能手机不再是的奢侈品。每一位孩子都知道了“应用程序”这个词。可能正是这些主意推动乐高推出机器人玩具Mindstorm EV3,这是自2006年以来乐高首次对其Mindstorms产品线推出更新产品。Mindstorms是乐高推出的可编程机器人部件,包括一个大脑、多个马达和传感器,可与该公司的Technic产品对接。

科技概念引导者奥利佛·沃林顿(Oliver Wallington)解释说:“现在的孩子们不认为机器人是工业生产机器。机器人是一种角色,拥有自己的性格。它可以是类人的机器或者动物,但肯定拥有自己的想法。人们可能说‘iPhone——那是乐高时尚应该发展的方向!’但当你把iPhone打造到乐高Technic模式,它们却相互抵触。因此我们不得不对这些模式进行补充。”

Mindstorms EV3是乐高可编程机器人套件的版本,其中配置了新的传感器,以及一个应用程序,通过该应用程序,挥舞手中iOS或Android设备就可以控制这些机器人。

尽管Mindstorm套件的目的是为了推动无限的创意,但却将以5种“角色”设计进行推销,这5种角色部分的灵感来自于乐高与孩子们的对话。其中一个设计是一条蛇,一个是类人机器,另一个是坦克。这些设计是为了吸引孩子们的兴趣,利用各种角色作为进入创意的通道。

这是运作的大脑,基于Linux系统的Intelligent Brick全球项目负责人卡米拉·波特科(Camilla Bottke)补充说:“玩法、外观和感觉都是为孩子们而设计的。但是该硬件也一直能够吸引成年用户。”

Mindstorm现在配置了红外传感器,可以进行简单的远程控制。此外,每一个Mindstorm部件都设置了简单的编程语言,可以用于在躯干上将其激活,但是其他选项都设置在计算机上。因此只在部件上点击就可以设置马达启动和停止,或者向某个特定方向前进。为了能让马达作出更先进的花哨动作,该部件需要通过USB或者蓝牙与电脑同步。事实上,为了吸引成年工程师,IntelligentBrick(智能部件,即大脑)甚至将使用Linux系统,并支持SD储存扩展以及Wi-Fi软件狗。据悉,这使该产品在将来还有继续提升的空间,从而推动全球社区的长期研究。由于该产品可连接云端,小孩子和大人们将可以在开源的环境下分享自己编写的程序,上载代码供其他人了解他们的创意。

标签: 传感器 ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台