NVIDIA(英伟达)在2010年许下承诺:每年都会发布一款新的SoC。时隔两年之后,在CES 2013上,我们见到了之前有过小小曝光的Tegra 4。这一次,是由NVIDIA亲自揭开了这款SoC的面纱。
Tegra 4处理器正式发布
与Tegra 3相同的一点是,Tegra 4依然是“4+1”的5核心设计,即4颗主核与1颗伴核。但不同的是,28nm制程的Tegra 4属于全新的Cortex-A15架构,并且GeForce GPU核心高达72个!这保证了Tegra 4可以有效提供6倍于Tegra 3的视觉性能。而且,这颗处理器还提供了对LTE网络的支持。
Tegra 4平板性能抢过Nexus 1
英伟达随后展示了Tegra 4平板与Nexus 10的对比测试结果,毫无悬念Tegra 4胜出。
Tegra 4处理器还加入了全新的摄像模块,添加了一个新的引擎来处理图像,并显著改善了计算能力,比当前的平台(大概是指Tegra 3)快了10倍。为了展示Tegra 4的实力,NVIDIA还演示了呈现在视频直播中的HDR——毫无疑问Tegra 4还可以拍摄HDR照片。
依照NVIDIA的说法,摄像/照相能力的提高终会让我们的移动设备比数码单反相机更强大,而Tegra 4支持拍摄HDR照片,则是向这个方向迈出的步。