详情页
首页>资料大全>企业资讯
浅析:防爆视频监控720P时代正式来临
互联网    发表于   2013-01-09

    防爆摄像机的高清时代正如火如荼的发展进行着,不论是生产商还是工程商,对高清监控的追求都是往高像素的方向。然而高清监控不应该只是盲目的追求高像素,而是要在追求高像素的时候更加注重产品和技术的实用性。理性地选择是有根据的,深圳世国科技的总技术工程师黄工如是说,这道理也正应了那句广告词:只选对的,不选贵的。在防爆摄像机的高清选择上我们需要的高清不是像素越高越好,而是要用合适的像素来配给合适的场所。

    目前市面上的防爆高清摄像机较为流行的有1080P和720P两类分辨率,我们可以以这两个高清例子来做一个对比分析。由于在防爆摄像机行业乃至整个安防行业,大家对高清的概念并没有统一的标准,所以从广电领域的角度分析,720P是美国电影电视工程师衆-会(SMPTE)制定的高等级高清数字电视的格式标准,是D4标准数字电视显示模式,有效显示格式为1280×720;而1080P则是D5标准数字电视显示模式,一般是1920×1080。

    从技术上讲,1080P和720P采用的是逐行扫描方式,每帧图像的实际扫描线就是1080线和720线。逐行扫描方式可以解决在隔行扫描中带来的闪烁现象,它可以提供更清晰、更稳定的图像笼面。逐行扫描合适人眼视觉标准的是每秒75幅图像,但在防爆摄像机视频监控中,每秒30幅图像已经可以很好满足用户需求。

    从市场应用方面来看,720P与1080P的市场显然并非在同一平面上。1080P需要23、24寸或以上LCD屏幕才可以点对点观看,CPU频率大概也得3G以上,或者有硬件解码显卡,这种分辨率主要针对高端消费者,需要产品精益求精。720P市场面对普通消费者,需求量大。除了在应用上用户定位的不同,两者在价格上也有很大出入。1080P分辨率的防爆摄像机需要的技术含量明显比720P要高,因此在价格上二者也有着天壤之别。对于防爆摄像机的安防监控领域来说,安防监控的终极目标就是一定要看得清,只有看得清的视频才是对我们有价值的视频。然而人们又往往一味追求高清而忘记了防爆监控的特殊性,这主要是由于消费类电子产品的高清风暴刺激安防监控也快速进入高清时代,与此同时在另一方面,人们也容易把消费类视频视为目标,以为任何的高清监控都是像素越高就会越好。

    目前在广电领域,720P虽然已经开始呈现颓势,但在安防领域,据深圳世国科技的黄工介绍,尤其是在防爆摄像机监控领域,720P时代的序幕可以说是刚刚揭开,而且随着百万高清监控的日益普及,720P将在未来防爆摄像机行业的高清标准中成为主流代表,它与1080P之间存在竞争,但更多的是一种互补关系,这种形势形成的原因主要基于设备成本和传输、存储环节的压力。

    高清监控成为市场的追逐潮流已是不争的事实,而且在往后的几年内势必仍然占据市场的一个重要部分,但追逐高清的成本也将会越来越大,因此厂家们和工程商们都应该在充分把握实际的情况下合理生产合理选择。随着技术的不断提升,一款防爆摄像机的像素数也许可以无限提高,但监控视频所能到达人眼的视线范围总是有限的,因此防爆摄像机的监控视频信息能够使人们在有限的屏幕上获取有效信息就足矣,还是黄工的那句话:防爆摄像机高清的选择,只选对的,不选的。

 

标签: 采购平台 Avnet采购 安富利采购 E络盟采购 芯片代购网