详情页
首页>资料大全>企业资讯
真明丽推出户外“高密”AIOD直插三合一封装系列产品
互联网    发表于   2013-01-10

真明丽 封装 厂推出户外“高密”AIOD直插三合一封装系列,引领户外 LED显示屏 进入高精、高密、高清新时代。




该封装系列产品,可分别为P7、P8、P9等高密显示屏使用,同时可为户外大间距显示屏提升两倍以上的亮度以及户外格栅系列显示屏成倍提升通透率。这款新产品将应用于LED户外显示屏高端领域。其产品性能、技术指标以及产品稳定性均显出国内技术优势。


使用这款“高密”AIOD直插三合一封装系列产品,因为LED LAMP体积小,将R/G/B三色芯片封装在同一支架上,同时采用了多种新封装工艺,使得显示屏的水平视角可达140°,其像素点的间距可达7mm,使用“高密”LAMP三合一做成显示屏模组,在显示屏模组分辨率、全屏防水、视角、整屏防紫外线、可焊性能、温度湿度环境限制和典型寿命值方面,技术指标远超同行使用的食人鱼系列/3528系列/3535系列,颠覆了户外高密显示屏的传统做法,彰显了真明丽在LED显示封装领域的核心竞争力。

标签: LED显示屏 封装 真明丽 电子元器件采购 Digkey搜索 Mouser搜索 Digkey型号搜索 Mouser型号搜索