详情页
首页>资料大全>企业资讯
芯原获得一系列用于先进消费和嵌入式应用的ARM技术授权
EDN电子设计技术    发表于   2011-11-29

ARM 与世界级 IC(集成电路)设计代工厂和定制硅解决方案提供商芯原股份有限公司 (VeriSilicon Holdings Co.,Ltd.) 宣布,芯原已经获得一系列ARM知识产权的授权,其中包括高性能、高功效的ARM Cortex处理器和ARM Mali图形处理器(GPU)系列,以及ARM Artisan物理IP。获得如此多的ARM知识产权授权将使芯原能够提供基于其高度差异化的平台的片上系统(SoC)设计和全包服务,特别是为关键市场客户(如移动计算、智能电视、云计算和物联网)提供“从设计到芯片”服务。

通过将的ARM知识产权用于其片上系统平台中,芯原将能够为客户降低成本和缩短上市时间,同时保证高质量的片上系统解决方案。此项协议内容包括 Cortex-A9 MPCore(搭配 Artisan Processor Optimization Packs)、Cortex-A8和Cortex-A5处理器,以及ARM Mali-400 MP图形处理器。此外,用于嵌入式应用的Cortex-R4、Cortex-M0和Cortex-M3 理器也在此次授权范围中。

芯原总裁兼首席执行官戴伟民表示:“我们的客户需要我们以及时且具有高成本效益的方式交付高品质的定制芯片解决方案。这项协议使芯原的客户能够使用到 ARM 广泛的知识产权系列。我们的片上系统平台和世界级设计能力使我们能够释放所授权 ARM 处理器的性能和能效潜力,为不同消费市场提供不同的定制芯片解决方案。”

作为ARM在中国的合作伙伴,芯原同时还是ARM Connected Community的成员。ARM Connected Community是一个由超过900家公司组成的全球性网络,这些公司能够获得广泛的资源并且通过合作提供基于ARM架构的优化解决方案。

ARM公司总裁Tudor Brown表示:“消费者需要日益互联化的生活,先进半导体解决方案供应商需要满足他们对于更智能化的设备的需求。与芯原之间的这项新协议将使他们的客户能够满足消费者这方面的需求,并从ARM架构和我们的知识产权中获益。我们期待与芯原合作,构成更广泛的ARM生态系统的一部分,同时对于基于芯原平台的‘从设计到芯片’设计和全包服务的潜在价值也让我们倍感振奋。”

 

标签: ARM 芯原 处理器 嵌入式 Digikey代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY IC代购