高清数字视频监控这个概念已经被越来越多的用户和厂商认可,高清所带来的超高画质、超宽场景给人以极大的视觉震撼。高清网络摄像机在清晰度方面可以说正处于快速提升的阶段,从百万像素,到200万,再到300万,500万等都已经有相应的产品在市场上出现,随着高清摄像机技术的日渐成熟,从视频会议、厂区监控一直到小区安防都离不开其身影。数字监控逐渐取代模拟监控,标清逐渐走向高清,监控技术应用不断扩展。
数字监控应用扩展
由于数字视频监控符合当前信息社会中数字化、网络化和智能化的发展趋势,所以数字无线视频监控正在逐步取代模拟监控,广泛应用于各行各业。
便于计算机处理:由于对视频图像进行了数字化,所以可以充分利用计算机的快速处理能力,对其进行压缩、分析、存储和显示。通过视频分析,可以及时发现异常情况并进行联动报警,从而实现无人值守。
适合远距离传输:数字信息抗干扰能力强,不易受传输线路信号衰减的影响,而且能够进行加密传输,因而可以在数千公里之外实时监控现场。特别是在现场环境恶劣或不便于直接深入现场的情况下,数字视频监控能达到亲临现场的效果。即使现场遭到破坏,也照样能在远处得到现场的真实记录。
便于查找:在传统的模拟监控系统中,当出现问题时需要花大量时间观看录像带才能找到现场记录;而在数字视频监控系统中,利用计算机建立的索引,在几分钟内就能找到相应的现场记录。
提高了图像的质量与监控效率:利用计算机可以对不清晰的图像进行去噪、锐化等处理,通过调整图像大小,借助显示器的高分辨率,可以观看到清晰的高质量图像。此外,可以在一台显示器上同时观看16路甚至32路视频图像。
系统易于管理和维护:数字视频监控系统主要由电子设备组成,集成度高,无线视频传输可利用有线或无线信道。这样,整个系统是模块化结构,体积小,易于安装、使用和维护。
数字监控发展要求
数字无线视频监控系统不仅符合信息产业的未来发展趋势,而且代表了监控行业的未来发展方向,蕴藏着巨大的商机和经济效益,成为目前信息产业中颇受关注的数字化产品。特别是近年来,随着技术的进步和社会经济的不断发展,客观上对监控系统的准确性、有效性和方便性提出了更高要求。具体地讲,主要体现在以下两个方面:
一是需要实施视频监控的范围更加广阔,由传统的安防监控向管理监控和生产经营监控发展,而且对同一套系统的覆盖面和实施距离也提出了更高的要求,通俗地说就是要达到点多面广。
二是要求监控系统与管理信息系统、网络系统结合,实现对大量视频数据的压缩存储、传输和自动处理,从而达到资源共享,为各级管理人员和决策者提供方便、快捷、有效的服务。
高清监控优势凸显
而在高清监控情况下,由于CMOS比CCD具有更快的响应速度,更适合高清监控大数据量的特点,同时CMOS具有无与伦比的价格优势,因此越来越多的高清监控厂家都将CMOS作为高清摄像机 传感器 的。可以预言,未来的高清摄像机市场将是CMOS摄像机的市场。
对于视频监控而言,图像清晰度无疑是关键的技术指标。图像越清晰,细节越明显,辨识效果才能更佳。其监控优势主要有以下几个方面:
1、提供高分辨率图像,获得更多的视频信息,实现智能分析
高清网络摄像机分辨率的提高首先使基于视频的智能分析变得越来越易实现,高清带来的丰富的信息量大大减少了因为传统模拟摄像机图像不清晰所带来的误告警,同时也为高阶的智能分析垫定了基本数据基础。目前常见的智能分析功能有视频遮蔽检测、移动侦测、遗留物品检测、车辆逆行、人员非法入侵、人口统计等,这些智能分析功能已经广泛应用于多个领域,智能分析功能的广泛应用增加了对网络高清摄像机的需求,为网络高清摄像机的普及带来了更多的自信。
2、视频覆盖面更广
在监控范围覆盖区域相同的条件下,一台百万像素网络摄像机可以替代原有的2或3台标清摄像机,甚至更多。对于广视角大范围监控密集型场所,如机场、交通、卡口、银行、周界等,只需部署少量的百万像素网络摄像机就可以达到以前的效果。
3、支持更高的帧率,图像流畅度高
720p和1080i/1080p都可以支持60帧/秒,其图像流畅度比标清要高一倍。支持大屏显示,16:9宽屏显示,可以大大增强用户的观看体验。
4、高清晰画质为智能监控提供有利条件
高清监控可以提供更多内容,更多细节的高清晰的画面,从而为智能监控的应用创造条件,为危险场所提供更多清晰的信息,提高了安全保障。
高清监控发展技术攻关
1、分辨率的提高
目前模拟摄像机从清晰度角度来说已经接近极限,在短时间内很难会有较大突破,但高清网络摄像机各方面却仍在快速提升阶段,不论是全实时的720P、1080P分辨率摄像机,从传统的标清D1分辨率(即720×576像素)到1080P分辨率(1920×1080像素),画面信息量提升了约5倍,清晰度线数也翻了一倍以上。
2、编码效率的提高
众所周知,目前H.264支持三种主要的编码方式,分别是Highprofile、Mainprofile、Baselineprofile,编码效率依次降低。在相同画质下,通过Highprofile方式编码出来的视频所占带宽只是Baselineprofile的50%。带宽的降低将会带来一系列安防系统建设成本的降低,如存储时4M的码率存储一天需要43.2G的空间,而2M的码率存储却只需要21.6G的空间,存储成本降低了一半。
3、传输协议的标准化
国内的安防品牌众多,高清网络摄像机所采用的协议也不统一,各厂家的网络监控设备难以在同一个监控系统共存。随着高清网络摄像机的普及,标准的网络传输协议已经被越来越多的厂家多认同,不论是ONVIF还是PSIA都有越来越多的追随者。标准的网络传输协议的普及,使各厂家监控系统自由大联网逐渐成为可能。
未来几年内,采用标准化的网络传输协议,将成为高清网络摄像机走向市场的通行证。
4、高性能图像传感器
感光器件在防爆摄像机的成像质量上起到举足轻重的地位,目前市场上的传感器主要有CMOS和CCD两种。两种传感器相比,CMOS拥有优异的宽动态性能,可达到100db以上,而常见的CCD的动态范围基本在60db左右;随着CMOS的技术发展,现在专业的百万级监控专用CMOS传感器也以具有较高的灵敏度,在画质的亮度和低光效果上可以满足绝大部分的应用场合,正常光线下,CMOS的效果与CCD基本已无差别,甚至已经超越中低端CCD画质,但因为CCD具有独立的DSP,CMOS在短期内还无法达到高端CCD的效果。