详情页
首页>资料大全>企业资讯
LED灯具蓝光慎用事项
中国电子网    发表于   2013-01-11

很多市民听说LED灯具蓝光伤害问题过之后都产生了疑问和不安,专家表示,LED灯用在户外和大型场所没有问题,但家庭要慎用,尤其三类人要格外当心。

尽管在LED蓝光伤害的问题上,业界和专家们的看法还不完全一致。但有一点完全没有争议,那就是LED的光照,属于富蓝光。国际光辐射安全标准化委员会委员、浙大教授牟同升特别提醒,有三类人要慎用,类,大家都想得到,是眼睛娇嫩的儿童。另外两类人,一般就很少知道了:

糖尿病经过十几年的发展以后,都有视网膜的病变,视网膜承受光损伤的约值大大下降,还有药物,我们生活中很多药物是有光敏性的,我们吃了药以后,光的损伤可能更明显。

记者采访医学专家,得知光敏性药物有不下二十种,其中强力霉素、环丙沙星,口服降糖药D-860都是比较常用的。病人服用这些药后,不仅用灯要谨慎,晒太阳也要格外当心。

在讨论中,还有一个专业名词被大家频频提到,那就是“色温”:

LED节能是节能的,但切忌不能做非常高色温。(室内,色温要降下来。)

所谓色温,是衡量光源光色的尺度,低色温就是我们通常说的暖色光,红色成分较多,蓝色成分较少。反之,偏蓝的冷色光,色温就比较高。我们常见的光源中,烛光的色温大约是2000K,白炽灯是3000K,清晨的阳光大约4400K,中午就上升到了5600K。高级工程师、上海照明学会理事长俞安琪说,人在一天里不同时段用光,顺应自然规律是理想的,而现在市场上的LED灯,色温普遍偏高,对人体生物钟会产生干扰:

家庭用灯的时候大部分是在晚上,需要低色温的灯光,本次测量27个产品的色温,有七个样品远远高于6500K,甚至于大于10万K,已经超出了照明产品白光色温的上限,长期使用,将影响睡眠,照成生物钟紊乱,从而降低人的免疫力。

这一点,消费者知道的太少!记者一连翻看了十几样灯具,外包装上都没有标明光照的色温。有两个只是标在说明书上。专家呼吁,国家应当规定,灯具产品在外包装上要把色温多少标清楚。中国LED照明论坛主席章海骢教授说,消费者还要避免一个误区,就是灯光越亮越好。LED灯具好要配上灯罩,一方面,光线可以更柔和,另一方面,检测证明,这样做可以把蓝光溢出降低1到2个数量级:

为了提高光效,好多厂家不择手段,明显的就是灯管,好多都是一颗一颗裸露的,这个对人是不舒服的。台灯下面都有罩,就把刺眼睛的变成不刺眼睛了。

标签: Element14采购 E络盟采购 Future采购 国外代购 国内采购