ARMv7架构是包括Cortex-A15和Cortex-A9处理器在内的目前所有32位ARM Cortex处理器产品的基础。ARMv8架构则是ARM首款加入了64位执行的架构,基于该架构的处理器能够同时拥有64位执行和32位执行的能力。ARMv8架构将ARM在功耗效率上的优良传统应用到了64位计算并将ARM处理器的适用性拓展到了许多全新的应用领域。博通是在2012 ARM TechCon上发布的款ARMv8架构Cortex-A50系列处理器的先期合作伙伴之一。
ARM全球总裁Simon Segars表示:“ARM已经与博通进行了多年的紧密合作,我们非常高兴能够借此机会进一步推动双方的合作关系。作为一家的通信半导体解决方案供应商,博通已经推出了众多具有高度差异化的SoC解决方案,其中就包括一系列应用于广泛领域的基于ARM处理器架构的产品。作为个能够同时支持64位和32位执行能力的处理器架构,ARMv8架构是ARM发展过程中一座重要里程碑,并为我们的合作伙伴开拓了新的机遇。”
博通宽带通信集团执行副总裁兼总经理Daniel A. Marotta表示:“ARMv7和ARMv8架构将帮助博通通过高度优化的32位和64位SoC实现进行创新,从而为包括宽带接入和机顶盒在内的众多市场应用带来高性能、低功耗的解决方案。与此同时,借助ARM架构和ARM广泛的软件生态系统,博通将能更好地满足现有市场日益增长的需求,并将我们创新的高性能SoC解决方案带给更多的客户与应用。”
博通将使用这些执照在集成LTE芯片上面开发移动处理器,就像高通早已做过的那样。高通的处理器就是以集成LTE模式为特色的,这使得它与像Nvidia、德州仪器、三星等这些对手竞争时处于地位。高通的这些系统级芯片被目前市场上的许多智能手机和平板电脑所广泛采用。虽然博通要想在移动处理器领域追上高通还有很长的一段路要走,但今天的声明将是与其一争高下的步。
ARMv8 生态系统
继2011年发布后,ARMv8已经形成了一个强大的软件和工具生态系统,包括快速模型(foundation model)、虚拟平台(virtual platform)、编译器(code generation tool)、调试解决方案(debug solution)、性能分析器(performance analysis tool)和旨在帮助ARMv8授权获得者在硬件开发之前进行软件开发的关键开源组件(open source components)。